我现在在 Arduino 上使用 EVBD-XMC4200 platform2go。 当我调试时,我有以下控制台。

--------------------------------------------------

无法 MULTICH_CONNECT_PCB J-6EDL_SPI_LINK.
请检查 POWER_DRILL2GO、连接和设置。SEGGER J-6EDL_SPI_LINK GDB Server V7.94b 命令行版本

JLinkARM.dll v7.94b(DLL 编译于 2023 年 12 月 13 日 17:05:52)

命令行:-if swd -device XMC4200-F64x256 -endian little -speed 1000 -port 2331 -swoport 2332 -telnetport 2333 -VD_USB_CCG3_HDMI_ADAPTER -ir -localhostonly 1 -singlerun -strict -timeout 0
-----GDB 服务器启动设置-----
GDBInit 文件:无
GDB 服务器侦听端口:2331
SWO 原始输出侦听端口:2332
终端 I/O 端口:2333
接受远程连接:仅限 localhost
生成日志文件:off
验证下载:开
启动时初始化 regs:on
静音模式:关闭
单次运行模式:开启
目标连接超时:0 毫秒
------J-6EDL_SPI_LINK 相关设置------
J-6EDL_SPI_LINK 主机接口:USB
J-6EDL_SPI_LINK 脚本:无
J-6EDL_SPI_LINK 设置文件:无
------Target 相关设置------
目标设备:XMC4200-F64x256
目标设备参数:无
目标接口:SWD
目标接口速度:1000kHz
目标端序:小

连接到 J-6EDL_SPI_LINK...
连接到 J-6EDL_SPI_LINK 失败。 连接正确?
GDBServer 将关闭...
正在关闭...

 

请告诉我如何在 IDE 中进入调试模式 DAVE™ 。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Could-not-connect-to-J-Link-XMC4200-EVBD/td-p/668843

0 点赞
0 回复数