インストール中のエラーと iSYSTEM の winIDEA のクイック スタートが DAVE™ バージョンで開く - iConnect64.dll がありません

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

Infineon-TOOL_winIDEA_open_DAVE4_Install_QuickStart_XMC-TR-v01_00-EN.pdf」に記載されている指示に従いました。 その後、「構成」をクリックすると、画像で説明されているように次のエラーが発生します。 [3番目のステップの後、18ページ目]。 'iConnect64.dll'が見つからないことを示しています。 これを私と共有してもらえますか?

PrathameshJ_0-1703586457984.png

PrathameshJ_1-1703586686370.png

 

DAVE™ バージョン:4.5.0、

SEGGER J-6EDL_SPI_LINK バージョン:7.88n

XMC 4400 Platform2Go KIT_A2G_TC387_MOTORCTR

 

ありがとう&よろしく、

プラタメシュ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Error-while-Installation-and-quick-start-of-iSYSTEM-s-winIDEA-Open-in-DAVE/td-p/667043

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@PrathameshJ

お待たせしました。

使用しているWINIDEAのバージョンが異なるため、この問題に直面しています。

これはサードパーティのツールであり、不足しているファイルがないためです。

アプリケーションでは、 DAVE™の代わりにModus Tool Box(MTB)にwinideaをインストールしてみてください。

MTBの取り付けについては、以下の 6EDL_SPI_LINK を参照してください。

6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/sdk/modustoolbox-software/

MTBをインストールした後、以下の手順に従ってください。

1)押す:ヘルプ->新しいソフトウェアのインストール
2)「追加」を押します。
任意の名前を入力してください:"iSystemWinIDEAopen"
[場所] に、以下に示す http 6EDL_SPI_LINK をコピーします

    6EDL_SPI_LINK : https://www.isystem.com/downloads/artifacts/eclipse_debug/latest

3)「Tasking WinIDEA」にチェックを入れ、「次へ」を押してインストールを完了します。

4)ウィンドウ->設定->m 実行/デバッグに移動します

5)Tasking WinIDEAオプションを見つけて、インストールを押して操作を終了します。

WinIDEAプラグインはMTBで完成し、使い始めることができます。

また、投稿で言及したドキュメントに従うこともできますが、これはいくつかの変更が加えられていますが、非常によく似ています。

これがお役に立てば幸いで、さらに質問がある場合はお知らせください。

よろしくお願いいたします
プラディープ。

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Error-while-Installation-and-quick-start-of-iSYSTEM-s-winIDEA-Open-in-DAVE/m-p/675407

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Pradeep_PN

お返事ありがとうございます。

問題ありません、私はあなたの肯定的な反応を待っています。

ありがとう&よろしく、

プラタメシュ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Error-while-Installation-and-quick-start-of-iSYSTEM-s-winIDEA-Open-in-DAVE/m-p/669065

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@PrathameshJ

返信が遅れたことをお詫び申し上げます。

私たちは私たちの側で問題を再現することができ、それに取り組んでいます。

しばらくお時間をいただければ、すぐにご連絡いたします。

よろしくお願いいたします
プラディープ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Error-while-Installation-and-quick-start-of-iSYSTEM-s-winIDEA-Open-in-DAVE/m-p/669061

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Pradeep_PN

私はあなたの肯定的な返事を待っています。

ブラジル、

プラタメシュ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Error-while-Installation-and-quick-start-of-iSYSTEM-s-winIDEA-Open-in-DAVE/m-p/674214

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@PrathameshJ

お待たせしました。

使用しているWINIDEAのバージョンが異なるため、この問題に直面しています。

これはサードパーティのツールであり、不足しているファイルがないためです。

アプリケーションでは、 DAVE™の代わりにModus Tool Box(MTB)にwinideaをインストールしてみてください。

MTBの取り付けについては、以下の 6EDL_SPI_LINK を参照してください。

6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/sdk/modustoolbox-software/

MTBをインストールした後、以下の手順に従ってください。

1)押す:ヘルプ->新しいソフトウェアのインストール
2)「追加」を押します。
任意の名前を入力してください:"iSystemWinIDEAopen"
[場所] に、以下に示す http 6EDL_SPI_LINK をコピーします

    6EDL_SPI_LINK : https://www.isystem.com/downloads/artifacts/eclipse_debug/latest

3)「Tasking WinIDEA」にチェックを入れ、「次へ」を押してインストールを完了します。

4)ウィンドウ->設定->m 実行/デバッグに移動します

5)Tasking WinIDEAオプションを見つけて、インストールを押して操作を終了します。

WinIDEAプラグインはMTBで完成し、使い始めることができます。

また、投稿で言及したドキュメントに従うこともできますが、これはいくつかの変更が加えられていますが、非常によく似ています。

これがお役に立てば幸いで、さらに質問がある場合はお知らせください。

よろしくお願いいたします
プラディープ。

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Error-while-Installation-and-quick-start-of-iSYSTEM-s-winIDEA-Open-in-DAVE/m-p/675407

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Pradeep_PN

Modus Toolbox(MTB)はGitHubからBSPライブラリを作成しますが、会社のポリシーにより現在アクセスできません。 ModusToolbox™ software: Offloading the manifest fi... - Infineon Developer Community)で確認し、システム環境変数を作成しましたが、うまくいきませんでした。
しかし、あなたが提供した解決策は他のラップトップで動作するかもしれないので、私はこれを解決策として受け入れています。

私の関心事は、SEGGER OZONEで実現するランタイムデバッグ機能を使用することです。

また、'iConnect64.dll'を取得した場合は、共有してください。

ありがとう&よろしく、

プラタメシュ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Error-while-Installation-and-quick-start-of-iSYSTEM-s-winIDEA-Open-in-DAVE/m-p/683679

0 件の賞賛