公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

Wi-Fi Combo 论坛讨论

Eric_wang
Wi-Fi Combo

请问,有没有DEMO支持4343W EVK测试BT模式下的SPP和BLE模式下的BSG传输速率?

Anonymous
Wi-Fi Combo
1,When I was testing, I found that the clock of SPI was sent to 1Microsecond per byte. How do I set this time?2,I find that when using this api(  wice... Show More
Anonymous
Wi-Fi Combo
你好,我用以太网接口运行LWIP协议,发现ping不通。无线网络运行LWIP是可以ping 通的。这是怎么回事?能提供一个好的demo么? Show More
Anonymous
Wi-Fi Combo

你好,我在操作外部flash的时候,只知道8M,但是有多少块?或者说分区每块大小是多少?

对外部flash的操作是如何进行的?

Anonymous
Wi-Fi Combo

你好,我需要3个硬件的Timer,us级别的。

请问如何配置?如何使用?参考哪里?

wiced编译器上有相关timer的demo么?能不能提供一个,方便测试验证性能。

Anonymous
Wi-Fi Combo
我在测试iperf的时候,开发板作为client ,udp传输方式,最高52Mbps,但是换成tcp传输的话,就变成5Mbps了。开发板作为server的话,udp和 tcp都是5Mbps。想请问下,关于开发板cyw954907的iperf如何测试?测试性能大概是多少? Show More
讨论版信息

Wi-Fi Combo

关于WICED Studio Wi-Fi Combo的论坛。