你好

我正在使用一个旧程序来更新来自 Azure IoT 中心的证书。
我尝试使用天蓝色物联网中心,但它不起作用。
我从日志中收到以下消息: 您是否在使用 amqp MULTICH_CONNECT_PCB后配置了代理 IP 地址。

我也尝试使用本教程来寻找解决方案,但我找不到设备资源管理器双胞胎。
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/MQTT-with-Microsoft-Azure/ta-p/246276
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Posting-a-Message-to-Azure-IoT-Hub/ta-p/24...

我知道 wiced 对于新 SP4X_DEV_KIT 来说不是一个好主意,但我尝试更新市场上的真实产品,所以我别无选择......
你可以帮我吗?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Wi-Fi-Combo/Azure-IoT-Hub-AMQP/td-p/686284

0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

你能否提供关于你正在使用哪个 WLAN 设备和 SDK 版本的信息? 您是否正在尝试更新 WLAN 设备上的证书? 你在使用一些代码示例来做同样的事情吗? 如果是这样,请让我知道您正在使用的 EVAL_16W_66V_BCK_CE 。

谢谢

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Wi-Fi-Combo/Azure-IoT-Hub-AMQP/m-p/686461

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,
我使用 SDK 6.6.1 和 azure_iot_hub DEMO_5QR0680AG_42W1在 STM32F415 上执行连接测试。
当时我在 SDK 6.1 上有一个功能正常的DEMO_5QR0680AG_42W1程序,但我尝试将其转移到 6.6.1,但没有成功。

我正在尝试更新 resources/apps/azure_iot_hub 上的文件

关于 WLAN 版本,我在哪里可以找到这些信息? 在 sdk 上?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Wi-Fi-Combo/Azure-IoT-Hub-AMQP/m-p/688073

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

WLAN 设备是板载 WiFi 芯片。 是CYW4343W还是CYW43455等?您在 WICED 中使用什么平台(HW TDA5235_868_5_BOARD )?

另外,在哪里观察到以下日志“使用 amqp MULTICH_CONNECT_PCB后是否配置了代理 IP 地址”?这是否从您的 STM HW COOLDIM_PRG_BOARD打印在串行终端上?

谢谢

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Wi-Fi-Combo/Azure-IoT-Hub-AMQP/m-p/688247

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好,

我使用自己的平台(它是 BCM943364WCD1 的副本)
我测试了两个版本

 

WLAN_CHIP := 43340
WLAN_CHIP_REVISION := B0
WLAN_CHIP_FAMILY := 4334x
HOST_MCU_FAMILY := STM32F4xx
HOST_MCU_VARIANT := STM32F415
host_mcu_part_number := STM32F415rgt6
bt_chip := 43340
bt_chip_revision := B0
bt_mode ?= HCI


WLAN_CHIP := 43341
WLAN_CHIP_REVISION := B0
WLAN_CHIP_FAMILY := 4334x
HOST_MCU_FAMILY := STM32F4xx
HOST_MCU_VARIANT := STM32F415
host_mcu_part_number := STM32F415RGT6
bt_chip := 43341
bt_chip_revision := B0
bt_mode ?= 人机交互



日志来自 AMQP 的 WICED

日志 [AMQP] sending connection header ...<\r>< \r>< \n>
[ 最大片段长度为 16384 ]<\r>< \n>
[ 应用层协议为(无) ]<\r>< \n>
[AMQP LIB ] : Success in sending protocol header = [0]<\r>< \r>< \n>
[ AMQP LIB ERROR ] :Received protocol header size is not matching and size = 0<\r>< \r>< \n>
[ AMQP LIB ] : Parsing Amqp protocol header<\r>< \r>< \n>
[ AMQP LIB ]list of supported SASL server mechanisms :<\r<<><><><> span
<9> translate="no">34 < \r>< \n>
<9> EXTERNAL<\r> \r>< \r>
<9> MSSBCBS<\r>< \r>< \n>
<9> ANONYMOUS<\r>< \r>< \n> <
9 xml-ph-0034@deeServer is supporting Client SASL mechanism(SASL_METHOD_PLAIN)<\r>< \r>< \n
[ AMQP LIB ] : SASL init = [0]<\r>< \r>< \n>
[AMQP LIB : ] SASL outcome status failed error code : 2<\r>< \r>< \n>
ERROR (Did you configure you broker IP address?<\r>< \n>
)<\r>< \n>
< \r>< \n>
[AMQP] Deinit connection...OK

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Wi-Fi-Combo/Azure-IoT-Hub-AMQP/m-p/689799

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

关于设备资源管理器孪生,它可以由 Azure 重命名或删除。您能否检查一下下面的TESTBOARD_150PC_OUT 6EDL_SPI_LINK并看看是否有帮助?

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot/howto-use-iot-explorer

另外,由于错误指向代理 IP 地址,您能否仔细检查EVAL_16W_66V_BCK_CE中的 AMQP_BROKER_IP_ADDRESS 宏是否已正确分配 IoT 中心的主机名?

谢谢

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Wi-Fi-Combo/Azure-IoT-Hub-AMQP/m-p/693794

0 点赞