六月 23, 2020
05:59 PM
如题:我使用FPGA通过SDIO控制CYW43364进行WIFI传输,我想知道相关的时序(流程)说明在哪个文档里?
就是FPGA通过SDIO先发送什么命令,再发送什么,再发送什么后,CYW43364就将数据通过WIFI发送出去了呢???
已解决! 转到解答。
1 解答
六月 28, 2020
06:34 PM
我们chip大部分是在android,Linux,Rtos, 甚至windows 操作系统使用, 所以会有比较完整的驱动。
并不需要将command 完全分开来提供给客户。 Flow 图应该会有,但是具体到SDIO
command的需要继续查看下是否能够提供。
3 回复数
六月 24, 2020
12:56 AM
Hello:
有可能不使用FPGA的方式来操作我们的chip吗? 因为目前的SDK 有很多lib文件,不单单只是command 就可以完全跑起来, 而且我这边并没有类似的案例。
六月 27, 2020
07:44 PM
我的使用环境就是FPGA控制,不过不管用什么控制,一个完整的手册都应该有工作流程之类的啊!上电后该怎么使芯片进入正常的工作状态,都需要什么命令完成芯片的初始化之类的,初始化完成后怎么进行发送、接收等,这个没有详细的说明吗?
六月 28, 2020
06:34 PM
我们chip大部分是在android,Linux,Rtos, 甚至windows 操作系统使用, 所以会有比较完整的驱动。
并不需要将command 完全分开来提供给客户。 Flow 图应该会有,但是具体到SDIO
command的需要继续查看下是否能够提供。