Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Wi-Fi Combo Forum Discussions

DJJQ_4100866
Level 2
Level 2

在WICED-Studio里有cyw943907wae3工程,可是为什么没有cyw943907wae3的硬件平台,官网上找不到,我想学习一下既有WIFI又有USB的功能!!!

0 Likes
1 Solution

sorry, 我的错, 我们的app/snip/usbx_usb_device 和app/snip/usbx_usb_host 都是usb的demo。  我从makefile中看到43907WAE3和43907AEVALF都是支持的。

View solution in original post

0 Likes
10 Replies
DJJQ_4100866
Level 2
Level 2

cyw943907aeval1f的平台里只有WIFI没有USB例程!

0 Likes

有没有相应的DEMO

0 Likes

hello:

cyw943907wae3  是43907+20706 的平台, 这个和USB 没有关系吧。

0 Likes

不过我在SDK里cyw943907wae3下的原理图里看到,cyw943907wae3是有USB连接的,USB接口直接接到CYW43907上,

cyw943907aeval1f没有,只支持调试用!!

0 Likes

所以我想cyw943907wae3是不是支持USB传输!

0 Likes

sorry, 我的错, 我们的app/snip/usbx_usb_device 和app/snip/usbx_usb_host 都是usb的demo。  我从makefile中看到43907WAE3和43907AEVALF都是支持的。

0 Likes

实例看到了,

不过43907AEVALF应该确实不支持USB,开发板上只有一个Micro USB口,而且用户向导上标明了这个口用于编程和调试!!

不过没关系了,我知道怎么做了,谢谢

0 Likes

确实如此, AE1F evb的usb 口只是用来debug 调试用的, 感谢理解。

0 Likes

有没有43907做存储设备用的例程,app/snip/usbx_usb_device下面只有两个例程HID_KEYBORAD和CDC_ACM

HID应该是人机接,CDC_ACM我看网上说是USB模拟串口的一种协议,应该不是真正的USB,速度上应该不会很快吧!!!!

如果我想用43907做从机存储设备,有相关例程吗??

0 Likes

hello:

       这是一个比较特殊的案例, USB 相关的功能部分释放出来的接口和文档都比较少, 而且是以lib的形式来提供。

如果一定需要确定这个功能, 请联系local FAE + Marketing, 如果我们确定可以支持,但是现在正是release的版本里面没有的话,

需要重新release customized版本并提供api 说明, 这个过程相对比较复杂一些。

0 Likes