uvc.cの動作続き

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
user_3987996
Level 3
Level 3
25 replies posted 10 replies posted 5 replies posted

bit rateとframe sizeを以下のようにして再度試してみていただけますでしょうか?(640x480対応)

        /* Class specific Uncompressed VS frame descriptor */

        0x80,0x02,                      /* Width in pixel  640 */

        0xE0,0x01,                      /* Height in pixel 480*/

        0x00,0x00,0xCA,0x08,            /* Min bit rate bits/s. 640x480x30x2x8 */

        0x00,0x00,0xCA,0x08,            /* Max bit rate bits/s. 640x480x30x2x8 */

        0x00,0x60,0x09,0x00,            /* Maximum video or still frame size in bytes(Deprecated) 640x480x2*/

を試しましたが、色がおかしいのは変わりませんでした。

画像が途中で止まるのはUSB周りのハードの見直しによって、止まる事はなくなりました。

返信を返せない間に基板を作り直しました。

WireSharkでキャプチャーしたデータを添付します。

以上、宜しくお願いします。

0 件の賞賛
1 解決策
HirotakaT_91
Moderator
Moderator
Moderator
500 replies posted 250 replies posted 100 replies posted

進展ご報告いただきありがとうございます。

ハードウェアの変更により、動作が停止しなくなった旨、承知致しました。

イメージセンサのフォーマットについてはご変更し試されましたか?

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
5 返答(返信)
HirotakaT_91
Moderator
Moderator
Moderator
500 replies posted 250 replies posted 100 replies posted

進展ご報告いただきありがとうございます。

ハードウェアの変更により、動作が停止しなくなった旨、承知致しました。

イメージセンサのフォーマットについてはご変更し試されましたか?

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

0 件の賞賛

色々設定を触って何が原因か判りませんが、正常に映るようになりました。

プログラムを書き込みたいのですが、J-LINKの書き込み方法をお教え下さい。

0 件の賞賛

J-Linkの使い方についてはJ-Linkを製作している会社にお問い合わせいただければと思いますが、Cypress側としてどのような情報を提供すべきでしょうか。

書込みツールの選び方:エンビテック

0 件の賞賛

USB 経由でControl Centerを使用する場合、

Program -> FX3

の後何を選べばいいのでしょうか?

デバイスマネージャやControl Ceter ではCypress FX3 USB BootLoader Deviceとして

認識しています。

また、Control Centerで書き換えも可能でしょうか?

0 件の賞賛

今度はJ-Linkではなく、Control Centerについてのご質問ということですね。

RAM

I2C EEPROM

SPI FLASH

の中から書きたいものを指定して書けば良いです。RAMはFX3のInternal RAMを指します。

詳細な説明については SuperSpeed Explorer Kit User Guide​ の"3.5 Boot Options"をご覧ください。

uvc.cの話から大きく逸れていますので追加でご質問がある場合は別のスレッドにお願いします。

Regards,

Hirotaka Takayama

0 件の賞賛