四月 11, 2019
12:27 AM
自己做了个板子。测试时发现cyusb3014只能被识别为USB2.1设备。USB线是插到电脑的USB3.0 接口上的。其他USB3.0设备在这个接口上能够被识别为USB3.0的设备。调试了几天,情况任然是这样。
请问,为什么会出现这种问题啊?有什方法解决这个问题吗?
已解决! 转到解答。
1 解答
四月 14, 2019
07:22 PM
7 回复数
四月 11, 2019
01:10 AM
这可能是你的硬件设计问题导致的。如果可以,请分享下你的原理图和PCB设计。
如果不方便公开分享,你可以私信我。
Attachments are accessible only for community members.
四月 11, 2019
10:27 PM
四月 14, 2019
07:05 PM
原理图:
请确认下U9的封装是否正确。
请拍图说明所使用的USB插座和USB连接线的类型。是否均为标准件?
U3_RXVDDQ/TXVDDQ 需要串接磁珠。参考AN70707 和FX3的Demo板原理图。
PCB:
叠层设计没有问题。目前没有看到明显会导致USB3.0识别为USB2.0的明显原因。
四月 14, 2019
07:22 PM
USB插座和线是用的标准的,
我发现问题是处在这个地方:
还需确认下:不同的IO组分配不同的电压应该不会有什么影响吧!
四月 14, 2019
07:51 PM
你的PCB截图具体如何得到的?似乎和我这边不一样。
VIO1-5 对应不同的硬件block,具体可以参考datasheet。VIO1-5 之间允许不同。
四月 14, 2019
10:21 PM
pcb截图自CYUSB3KIT-003 EZ-USBFX3 SuperSpeed Explorer套件的主板底层ESD器件,ESD器件的输入和输出应该连起来,我的没有。
四月 15, 2019
01:56 AM
一般来说,这种ESD的内部,输入和输出不是接在一起,需要外部直通连接。但是我不确定你用的是否有内部连接,所以建议你查下U9.
目前看来,应该是走线的时候外部也没有连接上导致的问题。