Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

USB superspeed peripherals Forum Discussions

MIWU_4343296
Level 1
Level 1

USB3.0 通过TYPE C接口无法传输数据,USB2.0可以传输,原理图连接方式如下图。

0 Likes
1 Solution
8 Replies

感谢回复,我有个问题

pastedImage_1.pngpastedImage_2.png

这是我的原理图,我刚才看到你推荐给我的文档,上面画的是这样的,RX与TX相连,并且RX1和RX2是分开的,而我是TX与TX相连,并且TX1和TX2短起来了,RX1和RX2短起来了,是否是这里导致我的板子出了问题,感谢!!

pastedImage_3.png

0 Likes

FX3 芯片上的RX是连接到 USB 接口的RX引脚上,还是TX引脚上,这取决于USB接口是plug 还是 receptacle。上面的链接给除了两种情况下的原理图设计。

把TX1 和TX2 直接连接的做法是错误的(RX 同理)。

0 Likes

感谢回复!我用的是下图的插座,应该是属于RECEPTACLE,我看到文档的参考  ,这里加了一个PI3USB302-A,这样是不是意味着,这个芯片( multiplexer? )在我使用TYPE C(插座)是必须的,如果没加这个芯片,能否通过TYPE C座子 跑USB3.0,感谢!!

pastedImage_0.png

pastedImage_3.png

0 Likes

1. 如果要支持正反插,MUX 是必须的。

2. 如果不想用 MUX,那就只能支持单面插,即只连接一组 SS 差分线。

0 Likes

那我能否直接把TX1与TX2短接,RX1与RX2短接,然后CC1与CC2短接,这样的话能否支持正反插(这样感觉正面插或者反面插都是接的同一个网络)?如果不能会导致什么后果?

0 Likes