1 解答
五月 19, 2021
09:31 PM
7 回复数
六月 11, 2021
02:22 AM
你好,我现在按ov5640的资料,配置为jpeg格式输出,但是打开时总是报dma错误CX3_DMA_RESET_EVENT:
DMA RESET
CyCx3AppStop
但是原来的yuv输出是正常的。我现在是在测试jpeg输出方式
六月 14, 2021
06:40 PM
您可以参考SDK中的MJPEG例程:
The MJPEG example firmware is available as part of FX3 SDK. Once you install the FX3 SDK, you can find the example project at the following directory:
- On 32-bit Windows: C:\Program Files Cypress\EZ-USB FX3 SDK\<SDK Version>\firmware\uvc_examples
- On 64-bit Windows: C:\Program Files (x86)\Cypress\EZ-USB FX3 SDK\<SDK Version>\firmware\uvc_examples
六月 15, 2021
02:06 AM
你们这例子只是模拟数据,把静态数据glUVCVidFrames,通过dma方式发送出去。而不是通过sensor的数据呀
六月 17, 2021
08:01 PM
DMA 报错你可以调试,DMACallback中是可以获取buffer数据的,比如串口打印数据量。我觉得这里是你sensor的数据就有问题,MIPI bridge解析就没有成功
六月 18, 2021
01:51 AM
我也觉得sensor数据有问题,CyCx3AppDmaCallback函数根本没有调用。请问你们有ov5640配置mjpeg输出的参数吗?
六月 20, 2021
06:54 PM
这个寄存器表属于OV的资料,我们没有办法给的