八月 18, 2019
07:34 PM
cx3 在usb2.0 模式下:如果不开启acmap 则cx3 能正常解析出mipi信息,vsync 和hsync 都是解析出正常的波形,但是,我一打开amcap 则输出
CB failure
AplnStop:SMState = 0x5
AplnStrt:SMState = 0x1
cx3的vsync 和 hsync 都失效了。我通过日志 获取和usb3.0 对比了一下,amcap开启时,获取的一些请求都是一致的。有没有针对于这种同分辨率在usb3.0 下正常,在usb2.0情况下对应desrc 的相关配置文档。
已解决! 转到解答。
1 解答
八月 25, 2019
07:12 PM
6 回复数
八月 19, 2019
01:31 AM
cx3 在usb2.0 模式下:如果不开启acmap 则cx3 能正常解析出mipi信息,vsync 和hsync 都是解析出正常的波形,但是,我一打开amcap 则输出
我没有看明白 你是用 什么软件打开相机的?
Attachments are accessible only for community members.
八月 19, 2019
05:25 PM
八月 19, 2019
06:15 PM
那你在 打开 AmCap 以后,不需要调用 CyU3PMipicsiSetIntfParams 或者再次调用 CyU3PMipicsiSetIntfParams 时采用和(之前)一样参数,不是应该也输出正常的 V_sync 和 H_sync 信号吗?
Attachments are accessible only for community members.
八月 19, 2019
06:31 PM
八月 25, 2019
07:12 PM
你先排查下 你说的“打开Amcap后没有有效的Vsync和Hsync信号” 的问题。
既然你说在上电初始化未运行 Amcap 的时候有输出有效信号,所以我认为这个是不合理的。