Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
user_3987996
Level 3
Level 3
25 replies posted 10 replies posted 5 replies posted

おかげ様で画像が出るようになり、SPIでBOOTするように回路を変更しました。

添付のように回路を変更しました。

PMODEピンでUSB BOOTとSPI BOOTの切り替え

GPIO33,34でカメラの切り分け

データシートにはM25P16というフラッシュメモリが記載されていましたので、同等品として

SST25VF016Bを選択しましたが、問題ないでしょうか?

UARTとSPIがピンが重複しているのですが、添付のような接続でいいでしょうか?

また、SPI BOOTする為にファームで書き加える必要はありますでしょうか。

以上、宜しくお願いします。

0 Likes
1 Solution
HirotakaT_91
Moderator
Moderator
Moderator
500 replies posted 250 replies posted 100 replies posted

> PMODEピンでUSB BOOTとSPI BOOTの切り替え

確認しました。良いと思います。

> GPIO33,34でカメラの切り分け

確認しました。良いと思います。

はい、SST25VF016Bの仕様を眺める限り、FX3と互換性がありますので問題ありません。

Selection of SPI Flash Compatible with FX3/CX3/FX3S/FX2G2/SD3/SD2 and the Recommended Cypress SPI Fl...

> UARTとSPIがピンが重複しているのですが、添付のような接続でいいでしょうか?

SPIもUARTも利用したいのであれば、SPI + UARTの構成とし、UARTはGPIO[46] - [49]に、SPIはGPIO[53] - [56]に接続してください。

pastedImage_2.png

> SPI BOOTする為にファームで書き加える必要はありますでしょうか。

PMODEでSPI BOOTに設定していればSPI BOOTします。

よろしくお願い致します。

Best regards,

Hirotaka Takayama

View solution in original post

0 Likes
1 Reply
HirotakaT_91
Moderator
Moderator
Moderator
500 replies posted 250 replies posted 100 replies posted

> PMODEピンでUSB BOOTとSPI BOOTの切り替え

確認しました。良いと思います。

> GPIO33,34でカメラの切り分け

確認しました。良いと思います。

はい、SST25VF016Bの仕様を眺める限り、FX3と互換性がありますので問題ありません。

Selection of SPI Flash Compatible with FX3/CX3/FX3S/FX2G2/SD3/SD2 and the Recommended Cypress SPI Fl...

> UARTとSPIがピンが重複しているのですが、添付のような接続でいいでしょうか?

SPIもUARTも利用したいのであれば、SPI + UARTの構成とし、UARTはGPIO[46] - [49]に、SPIはGPIO[53] - [56]に接続してください。

pastedImage_2.png

> SPI BOOTする為にファームで書き加える必要はありますでしょうか。

PMODEでSPI BOOTに設定していればSPI BOOTします。

よろしくお願い致します。

Best regards,

Hirotaka Takayama

0 Likes