- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Control Centerを使用しないで、FX3の外付けSPI ROMに、プログラムを書込む方法についてお教えください。
・FX3 ソフトウェアでSPIに書き込むためにはどの様にすればいいでしょうか?
・書込みソフトウェアを作成する為のAPI等はありますでしょうか?
・SDKで作成したIMGファイルをSPI ROMの0番地から全てを書込めばいいのでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Cypress Developer Communityをご利用いただきありがとうございます。
Control Centerを使用しないでFX3の外付けSPI Flashにプログラムする方法として、FX3 SDK 1.3.4では"fwdownload_fx3"を提供しております。
(Path: C:\Program Files (x86)\Cypress\EZ-USB FX3 SDK\1.3\application\cpp\fwdownload_fx3)
このアプリケーションは、C++ベースで構成されており、FX3 RAM, I2C EEPROM, SPI FLASHへの書き込みが可能です。
コマンドの使用方法は、readme.txtを御覧ください。
ソフトウェアですと、Cypress CyAPI Programmer's Referenceが役立つかと思います。
9.1 DownloadFW にプログラム例がございます。
C:\Program Files (x86)\Cypress\EZ-USB FX3 SDK\1.3\doc\SuiteUSB\CyAPI.pdf
似た質問ですと、以下のスレッドがございますので、必要に応じてご参照ください。
Re: Is there any C++ example on how to load the .img file to an EEPROM?
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Cypress Developer Communityをご利用いただきありがとうございます。
Control Centerを使用しないでFX3の外付けSPI Flashにプログラムする方法として、FX3 SDK 1.3.4では"fwdownload_fx3"を提供しております。
(Path: C:\Program Files (x86)\Cypress\EZ-USB FX3 SDK\1.3\application\cpp\fwdownload_fx3)
このアプリケーションは、C++ベースで構成されており、FX3 RAM, I2C EEPROM, SPI FLASHへの書き込みが可能です。
コマンドの使用方法は、readme.txtを御覧ください。
ソフトウェアですと、Cypress CyAPI Programmer's Referenceが役立つかと思います。
9.1 DownloadFW にプログラム例がございます。
C:\Program Files (x86)\Cypress\EZ-USB FX3 SDK\1.3\doc\SuiteUSB\CyAPI.pdf
似た質問ですと、以下のスレッドがございますので、必要に応じてご参照ください。
Re: Is there any C++ example on how to load the .img file to an EEPROM?
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama