「EZ-USB CX3」をホストOSがWindows XPの時でも動作できますか?

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
HaMa_1538746
Level 3
Level 3
10 replies posted 10 questions asked 5 replies posted

こんにちは、ある顧客がEZ-USB CX3を使ったUSB2.0カメラをエンドユーザーに導入しようと商談中です。

客先から質問が来ているのですが、ホストOSが「Windows XP 32-bit」、もしくは、「Windows XP 64-bit」

USB2.0カメラを制御したいとのことですが、そのような環境でもEZ-USB CX3は動作するのでしょうか?

下記のWebサイトをこちらで確認しましたが良くわかりませんでした。

https://community.cypress.com/docs/DOC-9362

http://japan.cypress.com/documentation/software-and-drivers/ez-usb-fx3-software-development-kit

Maru

0 件の賞賛
1 解決策

不安にさせてしまい申し訳ございません。32-bitでも64-bitでも動作可能です。

2018年11月現在、以下のOSがサポートされています。

  • Windows XP (32-bit and 64-bit)
  • Windows Vista (32-bit and 64-bit)
  • Windows 7 (32-bit and 64-bit)
  • Windows 8 (32-bit and 64-bit)
  • Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)
  • Windows 10 (32-bit and 64-bit)

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
4 返答(返信)
HirotakaT_91
Moderator
Moderator
Moderator
500 replies posted 250 replies posted 100 replies posted

はい、Windows XP with USB 2.0でもCX3の動作は可能です。

お客様の環境で何か問題が発生するようでしたら、その旨ご連絡ください。

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

0 件の賞賛

再確認させてください。

Windows XPは”32-bit版”でも”64-bit版”でもCX3は動作可能でしょうか?

たまにどちらかだけ、というのがあるので少し気にしています。

0 件の賞賛

不安にさせてしまい申し訳ございません。32-bitでも64-bitでも動作可能です。

2018年11月現在、以下のOSがサポートされています。

  • Windows XP (32-bit and 64-bit)
  • Windows Vista (32-bit and 64-bit)
  • Windows 7 (32-bit and 64-bit)
  • Windows 8 (32-bit and 64-bit)
  • Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)
  • Windows 10 (32-bit and 64-bit)

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

0 件の賞賛

早速のご確認ありがとうございます。良く理解できました。

0 件の賞賛