我按照文档建立了自己的工程,我需要修改哪些内容来在电脑上出图呢?
(1)首先iic配置sensor 应该是已经可以了,是能从sensor上量到mipi数据和clk数据。
(2)在板子上Pclk 是有波形的 H-Sync 和V-Sync 在打开e-CAMView 后也是有波形的。对应的也有串口信息打印。Prod = 71 Cons = 70 Prtl_Sz = 10320 Frm_Cnt = 75712 Frm_Sz = 2624256 B
TimeDiff = 562 ms FPS = 53 主要就是这两个信息在循环。
但是e-CAMView是黑色的fps为0 没有图像。在pc机上能看到是摄像机设备。不知道还需要修改什么地方。
我在这个工程中修改的地方有
1、配置了CX3中关于sensor输入和mipi的配置。如图1和图2 。
2、在工程搭建号后自己写了iic配置sensor的内容,只写了CyCx3_ImageSensor_Init 函数。sensor也是有应答的。我还需要修改什么地方吗?
请问谁调试过这个芯片,指导下接下来怎么调试。谢谢
已解决! 转到解答。
- 标记:
- cyusb3065
本身raw格式的数据就是不能直接读取的,请您参考这篇文章:
Prod = 71 Cons = 70 Prtl_Sz = 10320 Frm_Cnt = 75712 Frm_Sz = 2624256 B 首先从uart log来看pro>con 数据传输就不完整,一帧图像的大小应为1920*1080*2=4147200 和你的frame size对不上。那显然你这个mipi configuration填写的内容和实际就对不上,导致解析出来的数据有问题。你可以通过测量H-sync V-sync 再次确认下 H-blanking V-blanking是否如你所填写
好的,我再去仔细核对下CX3 Configuration 中参数配置。
还有几个问题向您请加下。
1、 搭建cx3 的工程增加新的sensor 出图的简单功能,需要修改的内容就是2点吗? 1、配置正确的CX3 Configuration 2、修改cyu3imagesensor.c 文件来正确的进行sensor的配置。我这想了解下是不是自己还有没有修改到的地方。
2、Prod = 71 Cons = 70 Prtl_Sz = 10320 Frm_Cnt = 97224 Frm_Sz = 2624256 B
这几个参数还需要请教下
Prod: 这个参数是TxCount 数据过来的这个是在CyU3PDmaMultiChannelCommitBuffer这个函数调用完成后会加1。 这个是不是代表mipi解析出来一帧数据后添加帧头然后再添加回dma后。来代表出来的帧的数目吗?
Cons :这个是不是代表消费端dma拿走一帧数据后加一。代表uvc消耗了一帧吗?
Prod、 Cons 如果代表帧数的话岂不是会一直增加?
Frm_Cnt : 这个是dma读出来的数据添加帧头后的buff大小。这个是代表一帧的大小呢还是代表一行的大小呢?
Frm_Sz :这个是在每次添加帧头后(CyCx3UvcAppAddHeader这个函数)都会增加1 也是代表帧的数目吗?
status = CyU3PDmaMultiChannelGetBuffer(chHandle, &dmaBuffer, CYU3P_NO_WAIT); 这个函数中读出来的dmabuff是一帧数据呢?还是一帧数据中的一行数据呢?
3、您的回复中1920*1080*2=4147200 和你的frame size对不上 。 frame size 是Prtl_Sz 这变量的值吗? 另外1920*1080*2=4147200 的计算中乘以2 是不是因为配置中传输数据是16bit。
初次接着这个芯片有很多疑问,麻烦您指导一下了。
1.是的
2.Prod: GPIF端产生的DMA buffer数量 Cons: USB端发送出去的DMA buffer数量 Frm_Cnt:发送出去的完整的帧数 Frm_Sz:一帧图像的数据量 status 是这个commit函数的返回值,代表dma buffer commit是否成功,失败则返回错误代码
3. frame size 是Frm_Sz Prtl_Sz代表每一帧图像数据中最后一个非满包的大小 2是因为YUY2为16bit
您可以看一下我写的这篇文章:
https://community.cypress.com/t5/Resource-Library/UVC应用USB协议包分析/ta-p/246082
非常感谢您之前的回答。再请教个问题,我现在发现我这边串口的打印信息没有了,打开
e-CAMView后 CyCx3UvcAppDmaCallback ()这个函数应该是没有进来。
然后量PCLK是有的,但是H-Sync 和V-Sync 是没有的。
我这边量sensor的mipi数据和clk数据都是有的。量板子上EMI4183MTTAG 这个芯片的输出也是有的(这个芯片的输出直接接到了3065 的mipi接口上的)。我个人理解,这个mipi信号过去后,3065的mipi功能应该会解析这个数据交个了gpif ii 然后gpif 将数据放大dma 。这部分内容我这边代码都没有动过。个人觉的应该会进去
CyCx3UvcAppDmaCallback () 这个函数。但是实际是没进去。请帮忙看下是为什么呢?我在cyu3imagesensor.c 这个文件中只修改了iic地址和 CyCx3_ImageSensor_Init() 初始化函数,这个函数将sensor完全初始化了并且直接开始输出mipi信号,不间断。 这里处理的时候也有问题吗?
1、串口的打印信息没有了,打开e-CAMView后 CyCx3UvcAppDmaCallback ()这个函数应该是没有进来。这个问题我这边添加了sleep和wakeup 后问题解决了。是不是信号同步的问题?
2、另外我还想请教个问题,针对于之前帧大小不对的问题。您之前说你可以通过测量H-sync V-sync 再次确认下 H-blanking V-blanking是否如你所填写。 这个通过测量H-sync V-sync 来确定H-blanking V-blanking的时间的方法您这有相关的文章吗? 现在连不到data数据或者数据使能信号,我这边判断不了消影时间。 我现在H-blanking V-blanking 的时间是按照5640的时间来配置的。
3、CX3 配置后生成的几个量是怎么意思? H-Actice 单位是时间us ,我理解这个应该是使能信号吧但是又有时间单位,就不知道代表什么意思了。 H-Total 单位也是时间us 。同样的V-Actice 、V-Total 。
4、现在从这些信息看,不知道如何进行下一步调试了,如何解决传输的帧 大小与实际帧大小不一致 问题😂,望指导下。
您好,我发现,我这设置cx3的时候输入的格式是有问题的。我这边输入的是input video farmat 10 位 ,设置的output video format 设置的是16bit(这里只能设置16或者24位) 。感觉这里有问题。计算出来出不多也是打印的值。我想问下这个3065内部是怎么算的呢? 另外我想 将input video farmat 设置成8位,将output video format 也设置成8位。这个设置完成是不是dma缓冲器的大小还是16k? 计数的限定值也需要设置?GPIFII 的总线宽度也要设置?这两个设置在哪里修改您这了解吗?谢谢
本身raw格式的数据就是不能直接读取的,请您参考这篇文章:
您好,我这边看了您推荐的文章。我修改了几个点的内容。但是还是没有出图(有颜色显示就行,不要求有正确的视频出来)。从文章理解在修改了input video format RAW10 Output Video Format 16-Bit 然后 在cyu3mipicsi.c将 CY_U3P_CSI_DF_RAW10 修改成CY_U3P_CSI_DF_YUV422_8_2 ,会将接收到的10bit的raw数据主动添加到16bit ,然后发送到gipf ii 然后再到dma 。这个dma的 数据应该是添加成16bit的 数据吧。从我打印帧信息看没有添加上去。还是10bit的 数据大小Frm_Sz = 2592000 。1920*1080x2x10/16 =2592000。 请问这个10bit的 数据是在哪个步骤加上到16bit的 呢?
感谢之前的指导,现在通过您推荐的文章,通过第二种方法修改了分辨率后后能显示出颜色。没有正常视频流,这个是对的。我还想请教个两个问题。
(1)、我现在sensor的的输出格式是10bitraw。安装第一个方法设置,GPIF II 会将10bit的数据主动分装成16bit的数据。但是我从串口信息中看,帧的大小还是10bit的表示的帧的大小。并没有添加成16bit。这个是为什么呢?
(2)有没有关于raw 8bit 传输的文档呢?
(3)我能不能在数据进入了dma后,将这个数据改成yuv的数据格式呢?
期待您的指导
(1)、我现在sensor的的输出格式是10bitraw。安装第一个方法设置,GPIF II 会将10bit的数据主动分装成16bit的数据。但是我从串口信息中看,帧的大小还是10bit的表示的帧的大小。并没有添加成16bit。这个是为什么呢?
=>我贴的文档里面介绍了接收到的10bit数据会按照一定格式转换成16bit,没有多余的数据
(2)有没有关于raw 8bit 传输的文档呢?
=>没有,预览的方式还是一样的,修改描述符文件。
(3)我能不能在数据进入了dma后,将这个数据改成yuv的数据格式呢?
=>这个算法太过复杂芯片运算速度跟不上的
所有的RAW格式都需要自行开发播放器的
您好,我再请教个问题。我sensor出来打是10bit raw数据,按照您之前提供的方法,设置了图像格式及uvc 的分辨率,数据能在pc端抓到了。我想问下通过UVC 传过来打数据已经不是raw数据格式的了吗?已经转换成YUV的数据格式的了吗?我现在要在pc端处理传出来的数据转换成图片