七月 06, 2020
04:38 AM
我们这边在开发一个带USB3.0接口的CAN通讯监控工具的时候,USB出现了一个问题。在USB3.0接口上通过control center工具给flash下载程序的时候,会提示SPI flash下载失败,而用USB2.0则可以正常下载程序。下载完程序后,USB芯片会在3.0模式下隔几秒重复枚举一次,而USB2.0接口上一切正常。而CYUSB这部分的原理图我们在之前版本的CAN工具上已经正常使用。请问您有遇到过类似问题或者有什么建议吗?
SPI flash型号是W25Q16JVUUIQ
已解决! 转到解答。
标签
1 解答
七月 06, 2020
08:39 PM
6 回复数
七月 06, 2020
08:05 PM
经过验证,在USB3.0模式下能下载程序到RAM,但依然存在重复枚举的问题。
七月 06, 2020
08:08 PM
那这个问题和SPI flash就没什么有什么关系,客户需要检查板子USB3.0的信号有什么问题,或者换一台电脑看看是不是这个电脑的USB口有问题。
七月 06, 2020
08:37 PM
能给出一些可能的原因吗?比如USB3.0信号质量不好,或者电源不符合要求会导致这个现象。
七月 06, 2020
08:39 PM
客户可以对照AN70707的checklist看看板子设计的有没有设计缺陷。
七月 08, 2020
03:19 AM
我现在是想通过CyU3PDebugPrint 这个 函数把数据通过cdc传到上位机,我附件的程序都配置好了,但是CyU3PDebugPrint 这个函数死活不能通过usb输出,所以想请求支持一下