- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
CY7C65223D-32LTXIについて質問させてください。
外形底面にExposed PADがありますが、この部分の実装基板設計における推奨設計を教えてください。
放熱のためにVIAを打つことになると思いますが、この放熱VIAについて大きさ(径)や配置個数の推奨を教えて頂きたく思います。
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Nishinaga-san,
Unfortunately, there is no referable evaluation board for CY7C65223D. But you can refer to CYUSBS236 board since CY7C65223D is spun out from CY7C65215.
Also, There was a typo in the recommended via pitch in Vias condition below. Please refer to following condition when designing your board.
Via Diameter :10mil(0.254mm)
Via Pitch : 1.4mm
# of Vias : 9(3x3)
Regards,
TakashiO
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hello,
Please follow FAQ 3 for this details - https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/USB-Serial-Bridge-Controller-FAQs-KBA22405...
This same applicable for CY7C65223D
Regards,
Biren
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
インフィニオンコミュニティをご利用いただき、有難うございます。
下記の条件での実装を推奨いたします。Via径につきましては、大きくなる分には放熱性に良い方向に働きますので、はんだ流れが許容できる範囲でもう少々径の大きいViaもご使用いただけます。Via pitchにつきましては多少数値を変更されても問題ございません。
Via Diameter :10mil(0.254mm)
Via Pitch : 1.5mm
# of Vias : 9(3x3)
何卒、よろしくお願いいたします。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hello,
Thank you very much for your answer.
Is there an evaluation board for CY7C65223D-32LTXI?
I have searched and found that CYUSBS232 has CY7C65213, CYUSBS234 has CY7C65211, and CYUSBS236 has CY7C65215, but I could not find an evaluation board with CY7C65223D.
Regards,
Koichi Nishinaga.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Nishinaga-san,
Unfortunately, there is no referable evaluation board for CY7C65223D. But you can refer to CYUSBS236 board since CY7C65223D is spun out from CY7C65215.
Also, There was a typo in the recommended via pitch in Vias condition below. Please refer to following condition when designing your board.
Via Diameter :10mil(0.254mm)
Via Pitch : 1.4mm
# of Vias : 9(3x3)
Regards,
TakashiO