您好,我在使用CY7C65211读取传感器的I2C信号到Windows电脑上,有以下疑问盼解答。
1.使用USB-Serial Configuration Utility配置参数,显示program succed,但是使用TEST Utility时,读写测试数据,显示“write fail”和“read fail”,驱动已配置,device也被配置为I2C,请问可能是哪些问题?
2.TEST unity只能测试读写数据,请问如果我希望通过Windows电脑给CY7C65211读写数据,读出CY7C65211的连接的I2C从设备的数据,应该用什么软件平台?
谢谢,祝工作顺利
已解决! 转到解答。
Hi,
Test Utility目前只能对我们DVK上的EEPROM类型进行读写测试,如果您需要对I2C接口的传感器进行操作的话,可以使用我们API提供的CyI2cRead 和 CyI2cWrite函数,详细信息可以参考附件中API guide. 可以使用VC++平台
您好:
USB-Serial Configuration Utility配置成功的截图如附图,设备管理器里也有显示,但是test utility里显示read fail和write fail。
另外,想请教一个基础问题,我现有的设备包括一块带有CY7C65211和一个温度传感器(I2C输出)的PCB和一台电脑,怎么才能通过电脑发出指令读出温度传感器的指令呢?USB-Serial Configuration Utility似乎只能配置基础参数,没法发出控制指令。需要什么软件平台呢?VC++平台还是一般的串口调试助手均可以呢?需要另行购买 USB-Serial development kit CYUSBS234才能调试吗?谢谢,盼解答。