Announcements

Learn how to optimise USB-C for your designs at 18 May's USB-C PD Webinar.
Click here to register.

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

yogu_4372356
Level 1
Level 1

怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?How to install cy7c68103's virtual UART win10 driver to make the chip work?

我自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。

1 Solution

如果你是想通过 FX2LP 的 I2C 接口与外部进行通信,那么你可以将 FX2LP 绑定到 Cypress 提供的驱动,Cypress 在如下的链接提供了下载。

Drivers for EZ-USB® FX1™ , FX2LP™ , and FX3™ - KBA94413

如果你想知道如何在 固件中 读写 I2C, 可以参考如下链接

https://www.cypress.com/file/105516/download

regarding fx2lp i2c interface

View solution in original post

0 Likes
15 Replies
YangyangC_06
Employee
Employee
50 likes received 25 likes received 10 likes received

WIN10 下安装驱动,操作系统会提示什么信息?或者说报错?

0 Likes

我没有找到相应的win10 virtual uart驱动。所以根本不知道怎么做。

0 Likes

把一个 USB 接口的设备 连接到 PC,只要设备能识别, 总会有绑定驱动的过程,如果安装驱动失败,总会有结果信息。

0 Likes

非常感谢您的及时回复。

设备连接到PC后,显示unknown device.所以需要win10 下 virtual uart驱动。

能安装FX2LP设备驱动,但安装完成后显示为USB设备:Cypress FX2LP No EEPROM device. 不是Virtual Uart设备,所以也无法在串口助手里面选择到此虚拟串口。

我需要的就是连接后,显示为串口设备,能在串口助手下选择此串口。

0 Likes

FX2LP 芯片本身没有内置 枚举为 USB-Serial 的固件,内置默认的 bootloader 会将设备枚举为 vendor 的设备。

所以你肯定是需要从外部加载 USB-Serial 的固件,才能实现 USB-serial 的功能。

0 Likes

找到了。

0 Likes

从文件命名和实际测试来看,你所上传的固件,和 Virtual COM 的应用没有任何关系。

你提到,你自己做了板子,所以我想你是有一定能力的工程师。

但是结合你所有的回复,我希望,你不是建这个论坛帖子顺便开玩笑的。

另外, Cypress 已经在网站上分享了 FX2LP 实现 Virtual COM 应用的资料

https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an58764-implementing-virtual-com-port-using-...

0 Likes

我没有空开玩笑。从我的角度,就想把这个工具快速用起来。

但确实没有把细节搞清楚,有偏差。实际是USB-I2C,没有用到CDC,所以问虚拟串口驱动是错的。上面的是USB-I2C的FW,配合此贴的driver,在win7下能正常工作。

但我需要win10下的解决方案。我需要帮助。

0 Likes

我并没有见过你上传的 driver.zip 这个压缩包里的文件(包括驱动),从INF文件信息来看,是由一个 叫做“Montage Technology​ ” 的公司所提供的,并非Cypress的驱动。

因此,如果你需要相应WIN10的驱动,应该联系 Montage 获取支持。

0 Likes

真复杂啊!我都不知道该怎样接话了。

我就想知道,Cypress有没有USB-I2C及对应win10的驱动,或者一些代码样例?我能学着做?

0 Likes

如果你是想通过 FX2LP 的 I2C 接口与外部进行通信,那么你可以将 FX2LP 绑定到 Cypress 提供的驱动,Cypress 在如下的链接提供了下载。

Drivers for EZ-USB® FX1™ , FX2LP™ , and FX3™ - KBA94413

如果你想知道如何在 固件中 读写 I2C, 可以参考如下链接

https://www.cypress.com/file/105516/download

regarding fx2lp i2c interface

0 Likes

另外,你也可以用关键词 “FX2LP I2C” 在论坛进行搜索,已经有很多相关的帖子可以回答你的问题。

你下次如果有其他问题,可以先尝试搜索看。

0 Likes

感谢。

本来想一天解决这件事情,毕竟只是用芯片做USB-I2C的工具而已,但现在看来完全不可行。还是老老实实从零看起吧。

0 Likes