Announcements

Learn how to optimise USB-C for your designs at 18 May's USB-C PD Webinar.
Click here to register.

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

YuMa_1534086
Level 6
Level 6
10 likes received 100 solutions authored 50 solutions authored

BC1.2に関する質問です。

AppleやSamsung製品など1.5Aを超える電流を給電する使用法があると思います。

CYUSB3314は上記のAppleやSamsung製品を検出し、

1.5A以上の給電が可能でしょうか。

また、可能な場合、充電方式はDCP、CDPのどちらになるのでしょうか。

設定が可能なのでしょうか。(Apple:1.0、2.1A、Samsung:2.0A)

※AppleはConfig設定で1Aと2.1Aは対応可能かと思いますが、

 Samsungは対応不可という認識で合っていますでしょうか?

 またAppleが対応可能な場合は充電方式はDCPになりますでしょうか?

 もしくはBC1.2の規格なのでApple充電ではDCP、CDPとかの概念はないのでしょうか?

お手数ですが、どうか宜しくお願いします。

1 Solution
Anonymous
Not applicable

対応可能な方式は以下のようにアプリケーションノートに記載がございます。

hx3charge.jpg

>>>SDPもデータ通信をサポートしている、という理解でいいでしょうか?

SDPもデータ通信をサポートしますが、電流は最大500mAとなります。

View solution in original post

0 Likes
3 Replies
Anonymous
Not applicable

データシートに記載の通り、Apple charging による2.1 A給電を利用できます。

また、BC1.2のCDP以外はD+,D-を電流制御に専有するため、USBとしてのデータ通信はできなくなります。

こちらのアプリケーションノートも合わせて御覧ください。

http://www.cypress.com/file/400431/download

0 Likes

回答有難う御座います。

Samsungは対応不可で、Appleは対応可能、と理解しました。

>>>また、BC1.2のCDP以外はD+,D-を電流制御に専有するため、USBとしてのデータ通信はできなくなります。

SDPもデータ通信をサポートしている、という理解でいいでしょうか?

どうか宜しくお願いします。

0 Likes
Anonymous
Not applicable

対応可能な方式は以下のようにアプリケーションノートに記載がございます。

hx3charge.jpg

>>>SDPもデータ通信をサポートしている、という理解でいいでしょうか?

SDPもデータ通信をサポートしますが、電流は最大500mAとなります。

0 Likes