Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

USB hosts hubs transceivers Forum Discussions

YuMa_1534086
Level 6
Level 6
100 solutions authored 50 solutions authored 25 solutions authored

下記リンクでCYUSB3314の定格値の情報を頂きました。

⇒ https://community.cypress.com/thread/35716


アップストリームポート(US_RXP/RXM/TXP/TXM/DP/DM)の定格値は

最初に1.2V+10%と回答頂きましたので、1.3V(1.32)と認識しておりましたが、

1.26Vが正しい回答という事でしょうか?

また定格値の記述が下記のようになっている理由は何でしょうか?

下記の記述だとUS_RXP/RXM/TXP/TXM端子に1V、DP/DMに2Vを印可してもデバイス破壊の可能性があると読み取れるかと思います。

=================================================================

US_RXP/RXM/TXP/TXM:  1.14 V(min), 1.2 V(typ), 1.26 V (max)

DP/DM:               3 V (min), 3.3 V (typ), 3.6 V (max)

=================================================================

一般的な定格値の記述は下記という認識です。

最小値は0V、もしくは-0.5Vになっているかと思います。

USBハブは1Vや2Vの電圧印可でもデバイス破壊の可能性があるという事でしょうか?

(定格値範囲外の電圧なので。)

pastedImage_0.png

どうか宜しくお願い致します。

0 Likes
1 Solution
HirotakaT_91
Moderator
Moderator
Moderator
50 likes received 25 likes received 10 likes received

表現が適切ではなかったことを陳謝致します。

Absolute Maximum ratingsがDP/DMでmax 3.6V、SSでmax 1.26Vです。

また、当初±10%とお伝えしましたが、SSでは合計で10%(1.14V to 1.26V)でございました。

記述の問題を指摘いただき大変ありがたく思います。適切に修正させていただきます。

お客様はサイプレス製品について大変大変心配されているのかもしれませんが、弊社USB製品は他社製品と同様、USB Specに準拠しております。全く動作しないような製品を販売はしておりません。

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

View solution in original post

0 Likes
1 Reply
HirotakaT_91
Moderator
Moderator
Moderator
50 likes received 25 likes received 10 likes received

表現が適切ではなかったことを陳謝致します。

Absolute Maximum ratingsがDP/DMでmax 3.6V、SSでmax 1.26Vです。

また、当初±10%とお伝えしましたが、SSでは合計で10%(1.14V to 1.26V)でございました。

記述の問題を指摘いただき大変ありがたく思います。適切に修正させていただきます。

お客様はサイプレス製品について大変大変心配されているのかもしれませんが、弊社USB製品は他社製品と同様、USB Specに準拠しております。全く動作しないような製品を販売はしておりません。

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

0 Likes