Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
JuIn_1625121
Level 5
Level 5
100 sign-ins First solution authored 100 replies posted

顧客アプリケーションにて、CY7C65632-48AXCの挙動がおかしいものがありました。

確認を進めたところ、XOUTが発振していないことがわかりました。

正常動作品と比較して測定した結果は下記のとおりです。

JuIn_1625121_0-1612225321039.png

【質問事項】

  1. XOUT(15pin)からの出力は何にも接続しない場合、1.6V出力が正しいでしょうか。
  2. ①が正しい場合、3.3Vを出力してしまう現象はどのようなことが原因で発生することが考えられますでしょうか。

データシートなどの記載では、XOUTの最大出力が3.3V出る可能性しか記載されていない認識です。

ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

 

以上、よろしくお願いいたします。

0 件の賞賛
6 返答(返信)
AikoO_51
Moderator
Moderator
Moderator
100 sign-ins First question asked 50 solutions authored

まず、XOUTの電圧はどのように測定されたものでしょうか。

測定された電圧が浮遊電圧でないか確認する必要があります。測定時の状態も踏まえてご提示お願いします。

加えて、水晶振動子が正常に動作していない、もしくはハブがサスペンドモードであるために発振していない可能性もありますので、この点についてもご確認お願いします。

詳しくは、AN72332のSection3.2を参照してください。

Aiko Ohtaka
Infineon Technologies
0 件の賞賛
JuIn_1625121
Level 5
Level 5
100 sign-ins First solution authored 100 replies posted

ご回答ありがとうございます。

>測定時の状態

具体的にはどのようなところを確認すればよろしい出ようか?

 

>加えて、水晶振動子が正常に動作していない、もしくはハブがサスペンドモードであるために発振していない可能性もありますので、この点についてもご確認お願いします。

こちら正常にCY7C65632-48AXCが動作している基板とICだけ取り換えて症状が同じであった

(ICに不良がついて回っている)とのことですので、可能性はないかなという認識です。

 

以上、よろしくお願いいたします。

0 件の賞賛

正常品と不良動作品で、それぞれどのようにHubの動作について確認したのかについてより詳しい詳細についてお教えいただけますでしょうか。

水晶振動子などではなく、HX2VLが原因となっている場合、正常品と不良動作品それぞれのピンのXINとXOUTのwaveformをご提示いただけますでしょうか。

加えて、不良動作品での3.3K の抵抗も取り外してみてください。

ハブのリセットによって他に何か違いがないかもご確認お願いします。

Aiko Ohtaka
Infineon Technologies
0 件の賞賛

進捗状況のほどはいかがでしょうか。

もし問題が解決したとのことでしたら、本件Close致します。

宜しくお願いします。

Aiko Ohtaka
Infineon Technologies
0 件の賞賛

お世話になっております。

 

波形データを入手したのですが、

これは顧客アプリケーションのデータとなることもあり、

caseに移行して続けたいと考えているのですが可能でしょうか?

 

以上、よろしくお願いいたします。

0 件の賞賛

承知しました。

では、そちらで別途対応させていただきます。

宜しくお願いします。

Aiko Ohtaka
Infineon Technologies
0 件の賞賛