1 解答
八月 13, 2019
12:36 AM
不是同分辨率不同帧率的配置,你的需求和那篇帖子不是一回事。
你这个属于两个 configuration descriptor,需要配置 USB2.0 对应的描述符信息。
USB3.0 和 USB2.0 需要的描述信息是对称的,USB3.0 需要什么,2.0 在对应位置加就是了。
另外,我再强调下, 首先需要确保 sensor的配置是正确的。我不知道你是怎么得到或者自行修改配置的,sensor 需要配置的也不止是 输出图像的宽度和高度,也有其他的参数。如果参数有变化,需要用 配置工具重新计算和检验。
7 回复数