一月 14, 2021
08:06 PM
Hi Sir
目前正在時做一項案子,要使用Camera與FPGA溝通透過USB3.0 接收資料,但是Camera並不支援UVS功能,需要另外的driver,目前有windows以及linux的driver,當我在看EZ-USB的文件中看到FX3內含有一個ARM處理。
請問FX3的SDK可以額外加入其他linux driver嗎?還是要自行開發Driver?
此外FX3有支援單純USB 3.0 PHY的功能?
已解决! 转到解答。
标签
1 解答
一月 17, 2021
11:29 PM
Hi,
驅動是在主機端根據FX3的描述符自動選擇的。因此,不使用UVC驅動只需要在FX3這邊修改描述符文件即可。您需要匹配其他的驅動只需要匹配相應的VIDPID既可。FX3沒有開放底層代碼,沒有支援單純USB 3.0 PHY的功能。
1 回复