cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

USB Superspeed Peripherals

Flance_Fang
New Contributor II

Hi.cypress

用FX3+FPGA的采集卡(参考AN75779设计)在1080p下运行59.94/29.97这种1.001格式时,FPGA那边已经做了同步,并且确定输出的帧率能够跟输入的对应;现发现图像不同步,当使用60Hz时,也会不定时出现,当重新上电或者重开一下播放器也会出现。当运行skype国外聊天软件时,不能识别该采集卡,修改USB信息的帧率为59.9999(<60hz),它就能显示出图,但显示的画面很模糊,检查发现自动跑到最后一个最小的分辨率640x360,而不是推荐的1920x1080。针对这问题,能否告之重点检查哪些相关控制信号及时钟信号呢?

 

0 Likes
1 Solution
YiZ_31
Moderator
Moderator

Hi Flance,

 

AN75779是通过FV LV两个信号做同步的,客户可以用示波器测一下这两个信号的频率(具体管脚是在GPIF II designer中设置的)。特定的软件不能识别,可以用wireshark抓取控制USB trace与一般的播放器比较一下设备枚举时的控制命令有何差异 然后在固件中修改。

View solution in original post

0 Likes
1 Reply
YiZ_31
Moderator
Moderator

Hi Flance,

 

AN75779是通过FV LV两个信号做同步的,客户可以用示波器测一下这两个信号的频率(具体管脚是在GPIF II designer中设置的)。特定的软件不能识别,可以用wireshark抓取控制USB trace与一般的播放器比较一下设备枚举时的控制命令有何差异 然后在固件中修改。

View solution in original post

0 Likes