cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

USB Hosts Hubs Transceivers

Lambert_li
New Contributor II

客户在使用CYUSB3304的过程中发现了一些问题。

当一个USB3.0设备在拔掉的过程中,晃动幅度过大,歪斜着拔出来,有时会造成以下现象:

再插入另一个USB2.0设备时会报错,或是没有反应。

用示波器看D+D-,有拉高,但是没有握手信号。

断电重启可恢复,对CYUSB3304复位,可恢复。

实验发现:

RXN 和 RXP 短路会造成以上现象。

在短路的过程中,如果接口上插上的是USB2.0设备,那么短路后,反复插拔USB2.0设备,可以识别,USB3.0设备不能识别。

在短路的过程中,如果接口上插上的是USB3.0设备,那么短路后,反复插拔USB3.0设备,可以识别,USB2.0设备不能识别

直接使用CPU的USB3.0接口没有这个现象。

0 Likes
1 Solution
cycy_1740621
Contributor

只提供个方向吧

这种对 unexpected behavior 的处理,需要首先抓一下 USB 通信的协议包,明确 USB HUB 本身和 几个下行口的状态,

有些状态可能需要外部电路的辅助恢复。

View solution in original post

0 Likes
9 Replies
YiZ_31
Moderator
Moderator

Hi,

我用CY4609测试,并没有这个现象。客户可以检查下是否是别的地方有问题导致的,比如供电。

0 Likes
Lambert_li
New Contributor II

RXN 和 RXP 短路会造成以上现象。

在短路的过程中,如果接口上插上的是USB2.0设备,那么短路后,反复插拔USB2.0设备,可以识别,USB3.0设备不能识别。

在短路的过程中,如果接口上插上的是USB3.0设备,那么短路后,反复插拔USB3.0设备,可以识别,USB2.0设备不能识别

用RXN 和 RXP 短路来模拟慢插拔,就会有以上的问题,RXN 和 RXP 是起到什么作用?

短路TXN和TXP就不会有不能识别的现象。

0 Likes
YiZ_31
Moderator
Moderator

如字面意思,RXN和RXP是SuperSpeed receive minus和SuperSpeed receive plus

即使是短路,也只是一瞬间的问题,这两个脚在硬件上短路的情况下插入USB设备识别有问题我觉得并不是什么问题。

并且USB插座的这个设计也是保证了在完全插入的情况下,RXN和RXP是不可能短在一起的。

就算是某次插入造成了短路,你们完全拔出来(也就是清除短路)再插进去还会有问题吗?我这里没有办法复现你们所说的问题

0 Likes
Lambert_li
New Contributor II

就算是某次插入造成了短路,你们完全拔出来(也就是清除短路)再插进去还会有问题吗?

是的,还是有问题,只要短路过,USB2.0的握手信号就出不来。

0 Likes
YiZ_31
Moderator
Moderator

如我之前所说,我们的板子没有这个现象

0 Likes
cycy_1740621
Contributor

你说的这些操作异常的现象,是在 客户自己画的 板子上测试的吗?

0 Likes
YiZ_31
Moderator
Moderator

是的。。。客户上行口直接接的板子上的CPU

0 Likes
Lambert_li
New Contributor II

是的,客户的板子上

发自我的iphone

0 Likes
cycy_1740621
Contributor

只提供个方向吧

这种对 unexpected behavior 的处理,需要首先抓一下 USB 通信的协议包,明确 USB HUB 本身和 几个下行口的状态,

有些状态可能需要外部电路的辅助恢复。

View solution in original post

0 Likes