你参考的是AN61345 是吗?
Link:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN61345_Designing_with_EZ-USB_FX2LP_Slave_FIFO_Interface-Appl...
你尝试一下不修改代码,按照里面操作试一下可不可以连接?
Hello,
请问一下您是在使用什么软件的时候出现这样的问题?具体使用情况是什么?可以给个截图吗?
Best regards,
Kieran
您好,使用的是control center ,情况是在win10上装了官方驱动,通过control center 下载eeprom 里MDK编译的.hex文件,下载成功后 电脑设备管理器可以显示设备,使用control center 读写失败
但是同样的操作 在win7上可以成功读写
是EZ-PD Configuration Utility 吗?
是EZ USB FX2LP
按照我当前的理解是不支持的Win10的, 我再和同事确认一下,最后再给您反馈。
Best regards,
Kieran
改用EZ USB FX3LP win10上也是不行呢
请问一下你使用的固件是哪一个?
下载固件后1还有没有设备存在?
2有没有报错,如果有报错内容是什么?
使用的固件是自己修改过的,用keil C51编译的.hex文件
下载后没有报错,可以识别设备
但这个时候读写访问就不成功
你用的是我们FX3的芯片,下载的FX2LP的代码吗?
你参考的是我们哪一个example呢?
我们用的是CY7C68013 驱动用的SDK提供的win10 x64的官方驱动(驱动装FX2、FX3的都不行)
参考例程不太清除是哪一个
你可以先参考一下这个链接:
https://community.infineon.com/t5/USB-superspeed-peripherals/BULK-OUT-transfer-failed-with-Error-Cod...
你代码实现的功能的是什么?可以看一下代码吗?
参考的是 slave sync fifo 的例程,实现的是端口2 写,端口6读
我们这写一个数据也报错997,和链接里问题不一样吧
你参考的是AN61345 是吗?
Link:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN61345_Designing_with_EZ-USB_FX2LP_Slave_FIFO_Interface-Appl...
你尝试一下不修改代码,按照里面操作试一下可不可以连接?