cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

USB EZ-PD™ Type-C

NoAr_1540581
Visitor II

キャプティブケーブルを使用して、Type-C(プラグ付)を実現する事を考えています。

PD3.0に対応した場合、EMARKのICは別途必要となりますでしょうか?

マクニカ/荒井

0 Likes
1 Solution
HirotakaT_91
Moderator
Moderator

キャプティブケーブルで3Aより高い電流を流す予定はありますでしょうか?

3Aより高い電流を流す予定が無ければ(例えば5V 1.5Aなど)eMarkerは不要です。

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

View solution in original post

0 Likes
1 Reply
HirotakaT_91
Moderator
Moderator

キャプティブケーブルで3Aより高い電流を流す予定はありますでしょうか?

3Aより高い電流を流す予定が無ければ(例えば5V 1.5Aなど)eMarkerは不要です。

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

View solution in original post

0 Likes