CYPD3125-40LQXIのRp設定値について

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
TeMa_2997106
Level 6
Level 6
Distributor - TED (Japan)
10 likes received 10 solutions authored 250 replies posted

CCG3の設定において、"Rp supported"という項目があります。

Rpの抵抗値を変えて電流制限値を規定するものかと思います。

CCG3_Rp_supported.png

Defaultの設定が[Default - 1.5A - 3A]とありますが、実際には電源起動時にはどの設定になるのでしょうか。

また、”Default”(0.9A)、"1.5A"、"3A"の3つの指定が可能かと思いますが、電源起動時にある値になるとすれば、

残りの2つの設定値は何を示しているのでしょうか。ここで3つの指定をしておかないと、USBPD_CC_CTRL_0の設定値が

別の値に指定できないのでしょうか。

※例えば、電源起動時が3Aであったとすると、Rp supportedで[3A]を指定するのと、[Default - 1.5A - 3A]を指定するのとでは

何が異なるのでしょうか。

0 件の賞賛
1 解決策
HirotakaT_91
Moderator
Moderator
Moderator
500 replies posted 250 replies posted 100 replies posted

"Current level" がRp抵抗を決めるデフォルト値(電源起動時の値)として使用されます。

pastedImage_0.png

それに対して、"Rp supported"はI2C HPIを利用して、Rpの値を変更する際にサポートするRpを指定できます。

[Default - 1.5A - 3A]に設定すれば、HPIでRpをDefault, 1.5A, 3Aへ変更することを可能にします。

Power Adapter + HPI interfaceをサポートしない場合は、参照されない値です。

HPIインタフェースについてはConfidential Informationのため、Local Sales/FAEにお問い合わせください。

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

元の投稿で解決策を見る

2 返答(返信)
HirotakaT_91
Moderator
Moderator
Moderator
500 replies posted 250 replies posted 100 replies posted

"Current level" がRp抵抗を決めるデフォルト値(電源起動時の値)として使用されます。

pastedImage_0.png

それに対して、"Rp supported"はI2C HPIを利用して、Rpの値を変更する際にサポートするRpを指定できます。

[Default - 1.5A - 3A]に設定すれば、HPIでRpをDefault, 1.5A, 3Aへ変更することを可能にします。

Power Adapter + HPI interfaceをサポートしない場合は、参照されない値です。

HPIインタフェースについてはConfidential Informationのため、Local Sales/FAEにお問い合わせください。

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

TeMa_2997106
Level 6
Level 6
Distributor - TED (Japan)
10 likes received 10 solutions authored 250 replies posted

ご回答ありがとうございました。理解できました。

HPIの件は別途相談致します。

0 件の賞賛