Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

USB EZ-PD™ Type-C Forum Discussions

TeMa_2997106
Level 6
Level 6
10 likes received 10 solutions authored 250 replies posted

以前、Rpの設定方法として下記のような質問をさせていただきました。

CYPD3125-40LQXIのRp設定値について

この設定は、USB-PDサポートの時だけでなく、対向がPD非対応の機種でType-C Currentの設定時にも有効でしょうか。

いま、Configurationの設定としてPort InformationのCurrent levelを1.5Aに設定しているFWで

実機検証をしているのですが、CCの電圧を確認すると1.67V程度あり、ハード的には3Aの設定に

なってしまっているように見えます。

(軽負荷なので実際に3A流れているのを確認したわけではないです)

PortInformation.png

設定に際し、Current level以外を触る必要があるのであれば、どこをどのように変更すればよいかご教示ください。

0 Likes
1 Solution
HirotakaT_91
Moderator
Moderator
Moderator
25 solutions authored 10 solutions authored 5 solutions authored

同様のPort Information設定で検証しましたが、CCの電圧は0.94V程度であることを確認致しました。

Current LevelをDefaultにした場合は、CCの電圧は0.42V程度であることを確認致しました。

対向デバイスとしては、CY4531とhuawei honor8で検証しました。

Type-Cケーブル接続時のCCのTermination resistor parameters (Current levelの設定により決定される)はType-CのSpecです。

但し、Type-C接続後、USB PD negotiation中及び締結後は、USB PD 3.0 Specの"5.7  Collision Avoidance"に準拠して1.5Aまたは3AとなるRp値(つまりは22kohms or 10kohms)が使われます。

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

View solution in original post

0 Likes
3 Replies
HirotakaT_91
Moderator
Moderator
Moderator
25 solutions authored 10 solutions authored 5 solutions authored

同様のPort Information設定で検証しましたが、CCの電圧は0.94V程度であることを確認致しました。

Current LevelをDefaultにした場合は、CCの電圧は0.42V程度であることを確認致しました。

対向デバイスとしては、CY4531とhuawei honor8で検証しました。

Type-Cケーブル接続時のCCのTermination resistor parameters (Current levelの設定により決定される)はType-CのSpecです。

但し、Type-C接続後、USB PD negotiation中及び締結後は、USB PD 3.0 Specの"5.7  Collision Avoidance"に準拠して1.5Aまたは3AとなるRp値(つまりは22kohms or 10kohms)が使われます。

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

0 Likes

ご回答ありがとうございます。

PD非対応機種のため、Collision Avoidanceには引っかかっていないとは思います。(未確認ですが)

設定の問題ではないようですので、もう少しハード的な面から確認を致します。

以上です。

0 Likes
TeMa_2997106
Level 6
Level 6
10 likes received 10 solutions authored 250 replies posted

本件、計測に誤りがありました。

挙動としては問題ないことがわかりました。

ご迷惑をおかけ致しました。

0 Likes