六月 29, 2020
11:34 PM
Hi,
做个充电器,1C+1A,最大65W功率,如下要求CYPD3175能满足吧
C口:QC2.0,QC3.0,Apple2.4A,DCP,AFC,SCP,FCP,USB PD3.0等
A口:QC2.0,QC3.0,AFC,FCP,SCP,Apple 2.4A,DCP等
已解决! 转到解答。
标签
1 解答
六月 29, 2020
11:36 PM
3 回复数
六月 29, 2020
11:36 PM
Hi ,
CYPD3175可以满足您列出的要求。
Best Regards,
Lisa
六月 30, 2020
02:11 AM
Hi Lisa,
再请教您个问题
1、A口和C口同时插入设备进行快速充电的时候是怎么进行电压分配的呀?比如我的C口插入的笔记本,在进行65W快充,此时,我的A口又插入了一个设备,这样的话电源调整流程大概是怎样的?我的A口和C口输出能力是固定的(C口45W+A口20W),还是可以程序自定义进行电力分配,期间不会断电吧。谢谢
六月 30, 2020
02:29 AM
Hi ,
1. 如果您这边采用的是超低成本的设计, 即C口和A口的电源来源是同一个AC/DC或者DC/DC,这个部分可以进行客制化策略,普通的策略是:C口和A口同时插入的时候,只有5V的输出能力,如果只有C口或者只有A口,那么C口或者A口会恢复成为全功能,这个转换过程中不会断电。 当然,您这边也可以设计成C口为主,如果C口不是5V,A口不给电压。
2. 如果您这边采用的是独立的AC/DC或者DC/DC给C口和A口,这个就没有任何影响。
Best Regards,
Lisa