Hi,
没有现成的案例。
支持以太网一般是用一块USB 转 Ethernet的转换芯片实现。30W PD供电则是通过CC 通道沟通完成,与USB 信号并无不会互相影响。
包含以太网接口以及PD供电的charge through dongle:
https://www.cypress.com/documentation/reference-designs/ez-pd-ccg3-usb-type-c-charge-through-dongle
Regards,
Eddie
Hi,
没有现成的案例。
支持以太网一般是用一块USB 转 Ethernet的转换芯片实现。30W PD供电则是通过CC 通道沟通完成,与USB 信号并无不会互相影响。
包含以太网接口以及PD供电的charge through dongle:
https://www.cypress.com/documentation/reference-designs/ez-pd-ccg3-usb-type-c-charge-through-dongle
Regards,
Eddie
1.这个参考板有淘宝或者其它购买链接吗?
2.我看资料上的说明该方案,是一个TYPEC的上行端口,自供电下支持5V/1.5A电流,一个下行端口支持PD供电但是支持PD供电,
3.我要做的是一个POE转TYPEC的方案
4.该参考设计的的采用68-QFN封装的低功耗单芯片USB 3.0至千兆以太网桥控制器GX3(CYUSB3610-68LTXC)是一个USB3.0的下行输出,没有TYPEC输出的转换
Hi,
没有购买链接,请联系CY的sales。
Type-C只是一种USB接口的形式,和USB并不矛盾。他在USB的基础上扩展出了更多信号,并且支持PD。
你需要去掉这个参考方案中其他部分,只留下CCG3和GX3。
请问您的Type-C口是power sink还是source?
我的TYPEC做吸收端Power sink 只需要CCG3和GX3吗?HX3也不要了吗,能按照你说的只要CCG3和GX3给个与原理图吗
HX3是一个USB HUB,如果你的下行口只有一个以太网接口,就不需要HX3。没有现成的原理图。
下行端口是TYPEC,上行是POE的RJ45,,,将网口转成TYPEC,同时TYPEC支持PD供电30W以上
所以你的设计涉及到PD的部分只是一个30W的power sink, 不需要用到CCG3,用我们的BCR都可以。如果Type-C是一个母口,则需要加入一个USB MUX, 因为Type-C口需要支持正反插。
TYPEC是个母口,另外我看到官网参考图上 这里直引出了6条数据数据线,按照TYPEC上单向需要12条线,正反需要24条线这个?
这就是你为什么需要一个USB MUX, Type-C口由于需要支持正反插,所有的USB信号都是两对。
我之前设计了一款然而是失败的,看到你们的资料我非常想引入,下图是我没能测试通过的原理图
母口的设计是这样的,有个MUX芯片把两对USB SuperSpeed signal 转成一对,MUX芯片后端的USB信号转以太网。同时PD Controller根据CC Communication控制这个芯片的翻转以及VBUS取 电。
这个原理图看不清楚很模糊看拜倒上面的网诺标号,两外我大体看了一下,看不懂,
以太网转USB3.0后是六条线你刚才发的图片怎末对接?
我发的图上PS8742不是后端有 SSTX+ SSTX- SSRX+ SSRX-四个信号么,这和D+ D-就组成了最常见的USB 3.0 六个信号,你把他们接到USB3.0转Ethernet的芯片就可以了。
这个图片网络看不清
你参考一下这个ACG1F的原理框图,这是最简单的C口的设计,无论用什么PD控制器C口都可以这么设计。
上午好,我没找到ANX7430QN-CA的数据手册,你能发一份给我吗,谢谢!
ACG1F只支持5V,所以对你的设计来说并不适用,我这里只是举个Type-C口PD Controller如何控制USB MUX的例子。你可以选用别的PD 控制器,如CCG3.
ANX7430QN-CA你搜ANX7430即可搜到。
你能直接给我一套方案吗?官网的资料实在太难找,切不确定是否我想要的方案,我要做的就是以太网POE供电转TYPEC供电加数据通信
如果需要CY 定制方案,请联系CY Marketing~
这里是不是就是以太网转USB3.0的
D+
D-
SSTX-
SSTX+
SSRX-
SSRX+
连接到(
SSTX-
SSTX+
SSRX-
SSRX+
)ANX7430QN-CA
D+
D-
连接到TYPEC的母座上去,
另外ACG1F需要烧录固件吗?
ANX7430QN-CA 这个是Mux的名字吗我再网上找不到它的数据手册