目前使用的ICFONESTENCYT3DLABHBQ1AESGS,sdlfont2G_sample_driver_Library_7.8.0,详细信息如下图,标出三文斯工程有类似疑问,烦请帮忙解答,谢谢

问题 1:tviic2d4m_flash_cm0plus_cm7_0_Template.ewwwellencordellmomotrunegiptourmoTeintroupeM7?

问题 2:tviic2d4m_flash_cm0plus_template.ewww是不是仅适用于m0?

问题 3:tviic2d4m_flash_cm7_0_mc_Template.ewww是仅适用于 M7?否则

问题 4:tviic2d4m_flash_cm0plus_cm7_0_template.ewww和tviic2d4m_flash_cm0plus_template.ewwdoycdoplex好像是这样的,是不是uspultviic2d4m_flash_cm0plus_cm0plas_cm7_0_template.ewww即可?

547416104_0-1698580540044.png

 

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

tviic2d4m_flash_cm0p@@ lus_template.ewww和 tviic2d4m_flash_cm7_0_mc_template.ewwengineformen corejoun 单核试验,分开对应的场景。daycod可以是tviic2d4m\ srcri进行修改,也可以使用tviic2d4m\ src\ examplesri的例子进行学习与调试,用法就是你需要调试的功能下方的文件夹 ri的main_cm0plus.clq等主源和文件头等替换tviic2d4m\ srcfileplesconteplas tviec2d4m 即可。

BR,

珍妮

 

在原帖中查看解决方案

0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

tviic2d4m_flash_cm0p@@ lus_template.ewww和 tviic2d4m_flash_cm7_0_mc_template.ewwengineformen corejoun 单核试验,分开对应的场景。daycod可以是tviic2d4m\ srcri进行修改,也可以使用tviic2d4m\ src\ examplesri的例子进行学习与调试,用法就是你需要调试的功能下方的文件夹 ri的main_cm0plus.clq等主源和文件头等替换tviic2d4m\ srcfileplesconteplas tviec2d4m 即可。

BR,

珍妮

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,珍妮,

1.SDL7.8 readne.pdf中定义的硅片 支持什么?在手册中没有找到它的名字:。

2.SDL7.8 readne.pdf中定义的PSVP 支持什么?在手册中没有找到它的名字:。

3. 目前我们使用IAR开始开发,应该如何设置上面两个参数?

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,珍妮,

感谢您的回复。

根据你的回复,我下面对的解答是不是吗?

1. 因为三分之一工程的适用范围不一致,否则可以理解因为仅使用 tviic2d4m_flash_cm0plus_cm7_0_template.ewwporced m0和m7进行调试写吗?

2. 根据SDLDL描述,CY_USE_PSVP 是不是需要设置为 1?如果需要,在哪个里设置中?

547416104_0-1698630005957.png

3。

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

Janine_0-1698631446569.png

你可以看看你零件编号的解释,并不是PSVP的芯片,PSVP是硅前验证平台,一般也不会拿到这个芯片。所以 SOHENCY_USE_ PSVP 定义了 0 就好了,我们的工程例程也是这样定义的。

关于你之前的一条问题,“是不是可以理解因为仅使用tviic2d4m_flash_cm0plus_cm7_0_template.ewwporcym0和m7进行调试写吗?”,不是的,你都使用,当你只想检验m0+核上代码功能时,就可以使用tviic2d4m_flash_cm0plus_template.eww进行调试。想两个核心联合来调试的时光可以使用 texutviic2d4m_flash_cm0plus_cm7_0_template.eww。

BR,

珍妮

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 547416104

感谢你在 flightechnique technickestionare 的积极极提对此,我们有小小的建议:

由于本面是英文界面,你本面部的提问都被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以,这些问题又会再转手给国内的工程师进行回答,这样反而会得到答案的时间。因为这里,我们建议你在文面中进行提问,这也就是我们的工程师分配对应的 FAE PROGEINGERSCRADEPANCTIPACTIPANTEFORSAPT FAE 进行回答。

要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语法选择,选择 “CN-简体中文” 即可。

0 点赞