大家好。

我想使用 SCB Uart 的波特率设置为 2M。

我有这样的问题。

1。 当我使用 CTX/RTX 端口时,除了设置时外,是否需要对其进行控制

2。在这种情况下,我应该将 OVS 值设置为 20 并将分隔线值设置为 2 吗?(外设时钟为 80 MHz。)

3.在这种情况下,如何计算错误率?

当我使用分数分频器时,目标波特率和实际波特率之间存在差异,因此我们计算如下。

(目标波特率-实际波特率)/目标波特率 * 100

但是,如果是 2M,则目标波特率和实际波特率匹配,因此错误率为零。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Cyt3BB-Set-SCB-Uart-s-baudrate-to-2M/td-p/679762

0 点赞
0 回复数