Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

TRAVEO™ T2G フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
セキュアブートを一度有効にした場合、再度無効にする(または工場出荷時の初期化を行う)ことはできますか? 単にTOC2_FLAGSを変えるだけでは十分ではありませんか。TOC2レジスタの値が「0x0, 0x2, 0x3:Internal Bootloader is disabled」FB_BOOTLO... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
皆さん、こんにちはCANボーレートの自動検出は、Traveo II Bodyエントリ/ハイチップセットでサポートされていますか? Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
近日,我购买了一块KIT_AURIX_TC397_TFT板子,里面是官方默认的固件, 我看说明书里通过板子的Mini USB连接PC, 就可以识别到板子,但是我用USB连接后,板子TFT屏幕正常点亮,只有D106 (V_UC)、D104 (SS2)灯亮和P13中的一颗灯在闪烁,但在PC设备管理器里面... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちは!smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/TRAVEO-T2G-CYT3-CYT4-DEEPSLEEP-mcu%E5%8A%9F%E8%80%97/td-p/723660 Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
リアルタイムクロック(RTC)には、日付フィールドの自動うるう年補正が組み込まれています。 これには、次の機能が含まれます。 うるう年の修正: RTCは、日付フィールドでうるう年を自動的に調整し、特に月の日に焦点を合わせます。 年が 4 で割り切れる場合、2 月 (Month=2) は標準の ... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
ディアーズ。 KIT_T2G_C-2D-4M_LITEボードはFPD-LINKインタフェースをサポートしていると理解しています。 このポートを使用して LCD ディスプレイをインターフェイスし、グラフィック機能を実装したいと考えています。 インフィニオンは、このボードと相性の良いグラフィックLCD... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
tcpwm を使用して ADC をトリガーし、ADC を使用して dma をトリガーします。 2048 ポイントを保管、収集、輸送した後、中断に入ります。割り込みに入る時間間隔は約 250ms、対象配列は 16 ビット、データサイズは 16 ビットです。 srcTxfrSize が 1 に設定されて... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちは、SPIステータスビジーAPIを取得しています」EVAL_BDPS_DRIVER。GetStatus(SpiDrvDSRC);「無限ループの場合、コマンドを送信している間。 これは散発的な問題であり、この問題の根本的な原因は特定されていません。 この問題の解決にご協力ください。 感謝 Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちは 私はCYT4BFCとTRACE32デバッガを使用しています。 次に示すように、CM7_0/CM7_1のITCMアドレスは0x0000_0000、DTCMアドレスは0x2000_0000です。 TRACE32を介してスリープ/ディープスリープ モードでアドレス ITCM/DTCM にアク... Show More
掲示板情報

TRAVEO™ T2G

ARM®ベースの車載用32ビットTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラーを使用した自動車ボディエレクトロニクスアプリケーションの最先端の性能、安全、セキュリティ機能についてディスカッションしています。