Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

TRAVEO™ T2G フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
ディアーズ セキュアブートに関する私の質問を次のように確認して、ご意見をお聞かせください。   (1)Traveo II MCUの現在のライフサイクルステージをどのように見るか疑問に思っていますか? (2)セキュアブートが成功した後、セキュアブートが成功した結果を得るにはどうすればよいですか?   ... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
您好, 请问当调用SDL的__NVIC_SystemReset函数(core_cm4.h)时CM0+和CM4核会都被リセット吗?  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/%E8%B0%83%E7%94%A8-NVIC-System... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちはインフィニオンチーム、 チップCYT3BB7CEBQ0AESGSTはSDL 7.7を使って実行しています。 SDLの Boot フォルダを使用してCM0チップを起動します。 設定: システム init クロック イン ファイル system_tviibh4m_cm0plus。c (ECO=... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
近日,我购买了一块KIT_AURIX_TC397_TFT板子,里面是官方默认的固件, 我看说明书里通过板子的Mini USB连接PC, 就可以识别到板子,但是我用USB连接后,板子TFT屏幕正常点亮,只有D106 (V_UC)、D104 (SS2)灯亮和P13中的一颗灯在闪烁,但在PC设备管理器里面... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
CYT4BF の監視領域 (SFlash) 領域は ECC をサポートしていますか?ECCに対応している場合は、ECCを制御するレジスタはFLASHC/FLASHC1_FLASH_CTL共通ですか?MAIN_ECC_EN ?(T2G-B-H アーキテクチャ TRM,8.2.2.5 コード フラッシ... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
你好! 我的应用程序需要根据条件随时enable or diable DAP。 根据手册的说明,在生命周期为NORMAL_PROVISIONED时可以update normal access restriction。我理解调用SROM API Library的WriteRow(opcode:0x05... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
インフィニオンチームの皆さん、こんにちは。 ICU 経過時間 API が低周波入力信号中に正しく読み取られません。 (10 HZ から 130 HZ) などですが、ティック値は 130 HZ を超える入力周波数に対して正しく提供されています 構成の詳細については、こちらをご覧ください。 MCU構成の... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちは、 CYT2B73 の低電力モードを使用したいと考えています。 ECO 用に 16MHZ の外部水晶発振器を接続しましたが、外部の低周波水晶発振器を WCO ピンに接続し、ソフトウェアで設定する必要がありますか? MUCのDEMOファイルを確認したところWCOが接続されていないのですが、E... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちはチーム、 現在、CTY4DNマイコンを使っています。 私はCy_GPIO_SetHSIOM(base、pinNum、hsiom)APIを利用していますが、これはポート番号を引数として渡す必要があります。 ポート番号を取得するには、Cy_GPIO_PortToAddr(uint32_t p... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちはチーム、 CYT4DNマイクロコントローラのcyhal層の可用性について質問があります。 このマイクロコントローラがシハル層をサポートしているかどうかを誰かが確認できますか? もしそうなら、必要なシハルレイヤーファイルを提供していただけませんか? ありがとうございます。    smar... Show More
掲示板情報

TRAVEO™ T2G

ARM®ベースの車載用32ビットTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラーを使用した自動車ボディエレクトロニクスアプリケーションの最先端の性能、安全、セキュリティ機能についてディスカッションしています。