Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

TRAVEO™ T2G フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
コア間のGPIOを制御することは可能ですか? CYT2CLには、CMOとCM4の2つのコアがあります。 コア間でGPIOピンを切り替える必要があるシナリオがあります。  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/GPIO-Contro... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
TRAVEO™ 1 ( TRAVEO™ S6J32xx) マイクロコントローラーからTRAVEO™ 2 (CYT3DL) に移植していますが、「リセット原因」に関連するクエリがあります。 TRAVEO™ 1 リセット係数セクションには、「ソフトウェア トリガー ハード リセット」(RSTCNTR の... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちは、 CYTVII-BH-8M-176 開発ボード、IAR 9.50.1 を使用しています。 私は独自のプログラムを CM0 プロジェクトに追加しました。これは、プログラム操作で使用するいくつかの大きな配列を定義します。現在、icf ファイル内の以下の 3 行を変更しています。 ただし、コ... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
PDMAの
solved msg Solved
1DモードでPDMAを使用して1024バイトのデータをSPIに送信したいと思いました。それぞれ 128byes を送信した後、Descriptor init と channel init を実行する必要があります。 記述子のソース・アドレスとチャネルを再初期化する必要がある理由。 コードをアップロー... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちは。私は CYTVII-BH-8M-176 CPU BOARD 開発ボードを使用しています。これは USB から uart へのインターフェイスを備えています。 T2G_Sample_Driver_Library_7.9.0 をダウンロードしてインストールし、割り込みとポーリングの main... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちは 我手上有CYTVII-B-H-8M-176开发板,用IAR 9.50.1 目前有一个需求,需要制作一个OTA功能的固件,它完成用flash刷写CM7的app固件。 从几个文档中了解到,做这种OTA功能可以用dual bank来完成。但目前我只要single bank就行了,所以我的想法是... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちは、みんな、 CYT2CL TRAVEO™ T2G クラスター アプリケーションにフリー ランニング タイマーはありますか? 感謝プラディープsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Free-Running-Timers/t... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
SPI通信
solved msg Solved
128バイトのFIFOを送信するSPI通信を使用しています。 ソース周波数を80MHZに設定し、SPIの周波数を5MHZに設定します。 バッファを空にするのにどれくらいの時間が必要かを確認したい。   [構成] で設定します。 .spiMode = CY_SCB_SPI_MASTER、 .subMo... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
ADC引脚悬空时,串联在ADC引脚上的电阻有0.1V的分压,难道ADC悬空时,引脚不是高阻态?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/CYT2B7-ADC%E5%BC%95%E8%84%9A%E6%82%AC%E7%A9%BA%E6... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちは CYT2B9を使用しています。 HWのUARTラインは1線式で構成されています。 そのため、UART通信はMCUのTX/RX端子を短絡した状態で行います。 データシートまたは TRM に SCB UART Rx/Tx の Enable または Disable が見つかりませんでした。  ... Show More
掲示板情報

TRAVEO™ T2G

ARM®ベースの車載用32ビットTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラーを使用した自動車ボディエレクトロニクスアプリケーションの最先端の性能、安全、セキュリティ機能についてディスカッションしています。