公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

TRAVEO™ T2G 论坛讨论

xinyu
TRAVEO™ T2G

我在按照CYT4BF8CES的SDL配置SPI通信的Slave模式时,主机发送数据时,从机不能进入中断,请问在配置CYT4BF8CES的SPI通信的Slave模式时有什么注意事项吗?是否能提供一下详细的解答?

wangjh
TRAVEO™ T2G
cyt2b94使用can总线的时候无法使用CANFD_CONFIG_STD_ID_FILTER_RANGE滤波器 代码如下: static const cy_stc_id_filter_t stdIdFilter[] = {CANFD_CONFIG_STD_ID_FILTER_CLASSIC_RXB... Show More
_sul_
TRAVEO™ T2G
1.之前项目上使用的是如图所示,can通信正常。 2.新项目上将CAn的引脚更换了。如下图。 问题:配置成第二种时,在初始化是就卡死在这个地方。这中间的配置需要注意什么吗?     Show More
Allen_TAO
TRAVEO™ T2G
(1) 我把 T2G_Sample_Driver_Library_7.8.0\tviibh8m\src\examples\scb\i2c\master 的示例拿来用,但是发现 SERIAL CLOCK 就是板子上的 PORT 1.0 连到量测点 P13 7 号,我用循环去持续跑 I2C MASTER... Show More
yush_4822876
TRAVEO™ T2G
现在测试发现以下两种情况,控制器程序会跑飞。 请教一下,应该如何处理或者如何设置,首先要确保程序不会跑飞。     Show More
KaiOops
TRAVEO™ T2G
CYT2B7是M4核和M0核,目前我的M0核只是调用了Cy_SysEnableApplCore函数,所有应用都是在M4核上面执行的。现在我想让mcu进入DeepSleep,进入条件是ADC检测电压异常和应用判断的某些条件,我需要在M0核上面也判断ADC检测电压异常和应用判断的某些条件吗? Show More
KaiOops
TRAVEO™ T2G

使用CYT2B7芯片的引脚作为PWM输出,在用ijet烧录程序时,PWM引脚连接的风扇外设会满转,如何避免烧录时,PWM引脚输出?

Allen_TAO
TRAVEO™ T2G
我使用了 SDL 示例代码 T2G_Sample_Driver_Library_7.8.0\tviibh8m\src\examples\canfd\CANFD\main_cm0plus.c 但是收不到任何 CANFD 消息,如果把 cy_stc_canfd_config_t 的 .canFDMode... Show More
Allen_TAO
TRAVEO™ T2G
我想要丢多个 CAN 消息,但是有时候会丢不出去,我有附档在里面里面有三个版本VERSION 1,CAN ID 500 消失,丢不出来 VERSION 2,CAN ID 500、502、503、504、505 消失,丢不出来 VERSION 3,CAN ID 500 消失,丢不出来 这三个是同一个代... Show More
__Lin
TRAVEO™ T2G
你好,我在测试CYT2B75功能的时候发现当其他中断占用过多时间的时候,CAN模块就会出现异常,设置在RxBuffer Idx 大的CAN消息无法接收到,出现异常后就算调用Cy_CANFD_DeInit后再重新Init也没用,那部分异常的CAN消息仍无法接收到。请问在这种情况下要怎么处理呢? 现象:... Show More
讨论版信息

TRAVEO™ T2G

关于32位TRAVEO™ T2G微控制器的论坛--基于ARM®的汽车车身电子应用;前沿性能表现、安全和安保功能主题。