TRAVEO™ T2G Forum Discussions
text.format{('custom.tabs.no.results')}
現在CYTVII-B-E-BB の購入を検討しており、下記の資料を拝見しています。
- Infineon Web-site
- Document
002-22869_0A_CYTVII-B-E-BB QUICK START GUIDE.pdf
機能や主な実装部品は理解できましたが、同梱物の詳細や各種コンポネントの仕様、関連するSample code、接続できるソケットボードの仕様などが明記された資料が見つかっておりません。
ユーザマニュアルなど、参照できる情報があれば教えてください。直近ではACアダプタが同梱されているかどうか、同梱されているのであればPSE認証があるかどうかが知りたいです。
Show LessHello,
I am currently trying to implement gptp on the cyt4bf, and now have some problems about getting the tx timestamping.
Can you provide the sample code about tx&rx hw timestamping?Thanks.
Show Less現在CYTVII-B-E-BB の購入を検討しており、下記の資料を拝見しています。
- Infineon Web-site (Spam扱いとなってしまったためリンクを削除)
- Document
002-22869_0A_CYTVII-B-E-BB QUICK START GUIDE.pdf
機能や主な実装部品は理解できましたが、同梱物の詳細や各種コンポネントの仕様、関連するSample code、接続できるソケットボードの仕様などが明記された資料が見つかっておりません。
ユーザマニュアルなど、参照できる情報があれば教えてください。
直近ではACアダプタが同梱されているかどうか、同梱されているのであればPSE認証があるかどうかが知りたいです。
よろしくお願いします。
Show Less現在CYTVII-B-E-BB の購入を検討しており、下記のWeb情報と資料を拝見しています。
- Infineon Web-site
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/cytvii-b-e-bb/
- Document
002-22869_0A_CYTVII-B-E-BB QUICK START GUIDE.pdf
機能や主な実装部品は理解できましたが、同梱物の詳細や各種コンポネントの仕様、関連するSample code、接続できるボードの仕様などが明記された資料が見つかっておりません。
ユーザマニュアルなど、参照できる情報があれば教えてください。
直近ではACアダプタが同梱されているかどうか、同梱されているのであればPSE認証があるかどうかが知りたいです。
よろしくお願いします。
Show LessSDL同梱のReadmeのPage 12 “Silicon Support”にはCYT2B98BAS/CYT2B98BAE/CYT2B98CAS/CYT2B98CAEと記載がされておりますが、SDLをCYT2B95BACQ0AZSGSで使用するためにはどのようにSWを変更したらよいでしょうか。
Show Less外部に8MHz~20MHzの水晶振動子を接続して、CM4クロック:160MHz、SPIインタフェースクロック:10MHz で使用する場合、外部水晶振動子の接続先はEXT_CLKかECOどちらに接続すればよいでしょうか。
Infineonホームページより、「Infineon-Pin_assign_support_tool_TRAVEO_TM_T2G_family-UserManual-v02_00-EN.zip」をダウンロードし、その中に含まれている「Pin_Assign_Tool_CYT2B9_0A.xlsx」という資料を確認したところ64-LQFPの端子名が一部データシートと異なっていました(例 Pin 43)。データシートの値が正しい認識でよろしいでしょうか。
Show LessCYT2B9の内部Flashにプログラムを書き込むための量産向けのROMライタの種類と、日本国内での実績を教えていただけますでしょうか。
Good morning,
I'm SW designer of third party flashing tool. I'm using a programmable tool that permits to use Cortex Debug Access Port to manage the flashing of the TRAVEO2G.
I see a problem during use of ROM API function to flash the device. I need to HALT the base core (Cortex M0+) and then change the Program Counter to execute a firmware that I loaded in SRAM of TRAVEO2G. The FW in RAM can be also an infinite while(1) loop. After I re-started the first core I'm able once again to acquire the IPC but when i execute an API function it is not able to does its job and to release the IPC. From flashing tool i'm polling the LOCK_STATUS register of IPC struct but I see that it's not be released anymore.
The same behavior occurs if the API function of the ROM memory is run by the firmware that I loaded in RAM. The problem depends on core halting before execution of API function. If in my flow of execution i don't halt the first core M0+ the APIs work with blank/virgin microcontroller T2G.
I see the problem on different series of TRAVEO2G and is not specific of the part number, seems specific of all TRAVEO2G family.
Could you help me?
Thank you in advance.
Best regards
Show Less
Hi,
I have a Evaluation board and need to configure my board with JTAG and few digital pins.
Do we have any kind of code generation tool, which helps me to the above?
Thanks& Regards
Shashank
Show Less