TRAVEO™ II BH8M 無法運作DEMO_5QR0680AG_42W1

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
你好,親愛的英菲尼恩工程師。 最近我正在使用評估COOLDIM_PRG_BOARD 。COOLDIM_PRG_BOARD資訊絲印如下:TVII-BH-8M-320-BGA CPU 600-60569-01 REV 02。世界:二零零九年 主要杯子類型是 CYT4BFCCHD... 我對名稱格式不太確定。 但是當我嘗試在 SDL 中運行示例時,我發現 GPIO 示例不會點亮 LED。 D:\traveo2\TVII_Sample_Driver_Library_6.4.0\ 常用 8m\ src\ 示例\ gpio\ 按鈕 我的 SDL 版本在上面,更重要的是我嘗試一個新的 SDL D:\traveo2\T2G_Sample_Driver_Library_7.5.0\ tviibh8m\ src\ 示例\ gpio\ 按鈕 我的問題是 1. 為什麼可能沒有出現在 bb_bsp_tviibh8m.h 中 CPU 類型 CY_USE_PSVP = 1 或 0. 2. 我需要使用哪個 SDL 來執行 GPIO 導致DEMO_5QR0680AG_42W1成功。3.我可以編譯DEMO_5QR0680AG_42W1 ,並將其燒寫到IAR調試節點中,運行正常,但沒有得到正確的結果。根本原因是什麼,是針圖不好。 我怎麼能使用這個TDA5235_868_5_BOARD來成功運行DEMO_5QR0680AG_42W1 。非常感謝!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/TRAVEO-II-BH8M-failed-to-run-the-demo/td-p/675946

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

非常感謝,我嘗試將 LD1 地圖設置為端口 GPIO_PRT_23 PIN 2,它似乎有效。 按鈕 SW1 將映射更改為 PORT 21 PIN 4。按下 SW1 時使用DEMO_5QR0680AG_42W1 ,LD1 在TDA5235_868_5_BOARD上切換,它也可以工作,

它非常好,項目版本設置為 rev_c,宏定義如下:tviibh8m,CYT4BF8CDE,CY_USE_PSVP = 0,

但這是我的 CPU 類型是 CYT4BFCCHDES 不包含在文件 bb_bsp_tviibh8m.h 中

當我更改為引腳映射時,它現在可以工作。

我有另一個問題,請幫助。

我使用了一個自定義的 GPIO 來檢測來自步進動機 tmc2209 的 DIAG 信號。 當WM_MOTOR_CONTROL_01正常運作時DIAG PIN輸出0.45V,當我偵測到WM_MOTOR_CONTROL_01失速時,它輸出2.5-3.0V,我想弄清楚TESTBOARD_150PC_OUT如何使用GPIO中斷來過濾TESTBOARD_150PC_OUT 0.45v僅捕獲2.5V作為中斷,GPIO引腳是否支援在其上設定電壓閾值。我對無限平台不太熟悉。 請提供一些信息,非常感謝!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/TRAVEO-II-BH8M-failed-to-run-the-demo/m-p/677330

在原始文章中檢視解決方案

0
3 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@sangbiao123

請在以下6EDL_SPI_LINK中找到最新版本的 SDL:
https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.traveoiisampledriverlibrary

此外,請確保跳線 J16、J17、J18 和 J19 插入位置“1-2”,並且 J14、J20、J21 插入 CPU COOLDIM_PRG_BOARD上。

同時,請容許我進一步檢查您的CPU COOLDIM_PRG_BOARD 。
我會盡快通知您。

我希望這有幫助。
最好的問候。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/TRAVEO-II-BH8M-failed-to-run-the-demo/m-p/677125

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

非常感謝,我嘗試將 LD1 地圖設置為端口 GPIO_PRT_23 PIN 2,它似乎有效。 按鈕 SW1 將映射更改為 PORT 21 PIN 4。按下 SW1 時使用DEMO_5QR0680AG_42W1 ,LD1 在TDA5235_868_5_BOARD上切換,它也可以工作,

它非常好,項目版本設置為 rev_c,宏定義如下:tviibh8m,CYT4BF8CDE,CY_USE_PSVP = 0,

但這是我的 CPU 類型是 CYT4BFCCHDES 不包含在文件 bb_bsp_tviibh8m.h 中

當我更改為引腳映射時,它現在可以工作。

我有另一個問題,請幫助。

我使用了一個自定義的 GPIO 來檢測來自步進動機 tmc2209 的 DIAG 信號。 當WM_MOTOR_CONTROL_01正常運作時DIAG PIN輸出0.45V,當我偵測到WM_MOTOR_CONTROL_01失速時,它輸出2.5-3.0V,我想弄清楚TESTBOARD_150PC_OUT如何使用GPIO中斷來過濾TESTBOARD_150PC_OUT 0.45v僅捕獲2.5V作為中斷,GPIO引腳是否支援在其上設定電壓閾值。我對無限平台不太熟悉。 請提供一些信息,非常感謝!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/TRAVEO-II-BH8M-failed-to-run-the-demo/m-p/677330

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@sangbiao123

如果您使用數字輸入來讀取 DIAG 信號,請參閱設備架構技術參考手冊中的第 22.5 數字輸入緩衝區。 在那裡,您將找到支持以下模式的引腳輸入緩衝突點的詳細信息:
-CMOS(默認)
-TTL-汽車

下圖描述了 CMOS 和汽車行駛點之間的差異。

Reza_A_0-1705393337721.png

若要啟用汽車啟動點,請將 GPIO_PRTX_CF G_中自動執行。vTrip_Sely_1 設定為 1,並將 GPIO_PRTX_CFG_in.vtrip_SELY_0 模式設定為 CMOS (0),如架構 TRM 中所述。

Reza_A_1-1705393407550.png

但是,如果您使用 ADC 讀取光線信號,則可以參考設備架構 TRM 中的 35.5.6 範圍偵測小節。 如果您尋找有關如何設定 ADC 以進行範圍偵測的範例,請參閱 SDL 的其他程式碼範例。 請在以下目錄中找到範圍檢測的代碼示例:02_ADC-> 範圍檢測

我希望這有幫助。
謝謝你

最好的問候。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/TRAVEO-II-BH8M-failed-to-run-the-demo/m-p/677396

0