TRAVEO™ IIのウォッチドッグレジスタ

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

私は32ビット Arm® Cortex-M4F®マイクロコントローラ TRAVEO™ IIファミリプロセッサを使用しており、これは私が継承したプロジェクトです。 ウォッチドッグが機能していないようで、これをデバッグしようとしています。 コンフィギュレーションレジスタが0x4026C000にあるというドキュメント CAN 見つかりませんが、それぞれが何をビットしているかについてのドキュメント CAN見つかりません。 CAN 、ビット31がオンになるの CAN が見えるイネーブルビットであることがわかります。ビット0も表示されますが、それが何であるかはわかりません。 誰もが私がこのドキュメントを見つける CAN 知っている?

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @JasonP

デバイスに通知していただきありがとうございます。 以下は、あなたが求めた登録書類に関連する画像です。
IMashur__0-1695092419283.png
IMashur__1-1695092469220.png

詳細については、 ユーザーマニュアル 部分のこの リンク の下にあるこのTRM CAN 確認してください。

IMashur__2-1695092560434.png

これがお役に立てば幸いです。 ありがとうございました。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
13 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @JasonP

どのTRAVEO™ IIを使用しているかを明確に CAN?
私の理解として、 TRAVEO™ IIには Arm® 皮質®-M4Fを使用するいくつかの亜種があります。

使用しているバリアントを認識したら、 公式WebサイトのT2Gページ をチェックして、使用しているバリアントに移動できます。 次に CAN ユーザーマニュアル の部分を確認すると、使用するMCUに関連するドキュメントが表示されます。その ユーザー マニュアルの部分に関するドキュメントの1つは、MCUのレジスタドキュメントを説明するドキュメントである レジスタテクニカルリファレンスマニュアル(TRM)と呼ばれます。

また、アプリケーションノートの部分をチェックインして、T2Gのウォッチドッグタイマに関連する詳細については CAN 、 AN219944 - TRAVEO IIファミリMCUのウォッチドッグタイマーの使用 を確認することをお勧めします。

これがお役に立てば幸いです。 ありがとうございました。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @IMashur_

私はこのプロセッサを使用しています、CYT2B63BADQ0AZEGS. アプリケーションノートでは、いくつかの例を調べて、自分がしていないことをしているかどうかを確認しています。 T2Gのページでは、何も役に立ちませんでした。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @JasonP

デバイスに通知していただきありがとうございます。 以下は、あなたが求めた登録書類に関連する画像です。
IMashur__0-1695092419283.png
IMashur__1-1695092469220.png

詳細については、 ユーザーマニュアル 部分のこの リンク の下にあるこのTRM CAN 確認してください。

IMashur__2-1695092560434.png

これがお役に立てば幸いです。 ありがとうございました。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@IMashur_、はい、ありがとうございます。

私は問題を発見したと思います。 私はそれをプログラムするためにijet JTAGを実行していましたが、電源を切ってから再度オンにした後、デバッグなしで実行されると想定していましたが、別の方法でプログラムするとウォッチドッグが期待どおりに動作するため、これは当てはまらないようです。 いくつかのJTAGドキュメントを見ると、ピン2はキープハイであると推測しています。 これは回路図によるとP23.6に対応しており、ピンを見るとTMS(テストモードセレクト)です。 私はこれがウォッチドッグを無効にする以外に何をするのかを理解するように頼まれましたが、私はどんな文書も見つけることができません。 それを見つけるのを手伝ってくれませんか?

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @JasonP

前の応答があなたの質問を満たしていると聞いてうれしいです。

 

私は問題を発見したと思います。私はそれをプログラムするためにijet JTAGを実行していましたが、電源を切ってから再度オンにした後、デバッグなしで実行されると想定していましたが、別の方法でプログラムするとウォッチドッグが期待どおりに動作するため、これは当てはまらないようです

強調表示されたテキストのようにプログラムする方法について詳しく説明していただけますか? ありがとうございました。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @JasonP

ご説明ありがとうございます。

したがって、i-jetをフラッシュしてオフにしてから再度オンにすると、ウォッチドッグは期待どおりに機能しません。
しかし、Segger J-Linkをフラッシュすると、ウォッチドッグは期待どおりに機能します。

私の理解が間違っている場合は私を訂正してください。 ありがとうございました。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@IMashur_、私はセガーJ -リンクを持っていると彼らのツールセッガーJフラッシュV7.88kを使用して、 同じJTAGコネクタを介してプログラム CAN が、このツールにはデバッグ機能がありません。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @IMashur_

はい、その通りです。 私はI-Jetを理解しようとしてきましたが、その上のピン2はデバッガーのLEDに接続されており、I-Jetでプログラムすると、デバッガーのLEDが点滅しています。 コントローラーの電源をオフにしてから再度オンにすると、LEDが点滅しているため、P23.6ピン(テストモードセレクト)を介してプロセッサに何かを明確に通信しているため、 CAN ことをすべて理解しようとしています。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @JasonP

コントローラの電源をオフにしてから再度オンにすると、LEDが点滅しているため、P23.6ピン(テストモード選択)を介してプロセッサに何かを明確に通信しています。

この状態で、i-jetはまだボードに接続されていますか? ありがとうございました。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @JasonP

ご説明ありがとうございます。

i-jetを介してフラッシュしてから、i-jetを接続せずに実行した後、正常に動作していますか? ありがとうございました。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

はい

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @IMashur_

私は以前にそれを試したことはありませんでしたが、期待どおりに機能していることを確認しました。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @JasonP

ご説明ありがとうございます。 親切に私たちに知らせていただけますか、あなたはevalボードまたはカスタムボードを使用していますか? ありがとうございました。

0 件の賞賛