你好 我们正在获得 SPI 状态繁忙 API “EVAL_BDPS_DRIVER。获取状态 (SpiDrvDSRC);“对于无限循环,当我们发送命令时。这是一个零星的问题,我们没有确定这个问题的根本原因。 请帮助解决这个问题。 谢谢

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/SPI-driver-busy-status/td-p/682469

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@lokesh0806

 

为了进行全面分析,我谨请求提供更多信息。

您能否向我提供您当前使用的特定类型的 T2G 设备,以及您安装的 SDL EVAL_BDPS_DRIVER 版本?
收到这些信息后,我将在同一个环境中对其进行测试。

谢谢,
舒巴姆

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/SPI-driver-busy-status/m-p/682526

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Shubham,

我们使用的是 TRAVEO™ II - CYT2B94CAS QFP80。

SPI 与 2 个从属设备连接:一个加速度计和射频芯片

我们配置了自动选择从站并检查SPI状态API“EVAL_BDPS_DRIVER。GetStatus(SpiDrvDSRC);,如果是空闲的,主站可以向从站发送数据。

 

谢谢,

洛克什

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/SPI-driver-busy-status/m-p/682544

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@lokesh0806

请确认您使用的是自定义 SPI EVAL_BDPS_DRIVER 还是 SDL TLE9243QK_BASE_BOARD SPI EVAL_BDPS_DRIVER? 我在 SDL 中查找特定功能时遇到了问题,如果您能提供有关此 API/函数的任何见解,我将不胜感激。

此外,你有可能与我共享配置的 SCB 寄存器值吗?

感谢您的协助。


谢谢,
舒巴姆

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/SPI-driver-busy-status/m-p/683161

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Shubham,

我附上了我们从 eBTresOS 生成的配置文件。

我们可以通过团队电话 MULTICH_CONNECT_PCB 吗? 正确理解问题。

 

问候,

洛克什

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/SPI-driver-busy-status/m-p/683410

0 点赞