CYT4BF8CES芯片进行安全启动,
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
好好,

1. 我想对mcuprodegbootloaderProdackerpords的安全启动,我通过查看手册得知可以同时过芯片自己的HSM机定制版,直接进行校园体验,通过配置TOC2即可完成,

不需要  pfb_verifyApp verifyApplication = (pfb_verifyApp) * (uint32_t*) (0x17002040);

isappValid = VerifyApplication(appdataAddr、appdataLength、appSignatureAddr、publickeyAddr);的代码也能实验,

我的解析是对的吗?

2. 还有手册中的校园验证失败会分支死了,其中调试中的错误代码是怎么出现的? 臭氧正在进行调试的)

0 点赞
8 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

,我说的就是配置 TOC2的SAFE SAFESTARTS,但是我遇到了一个问题,我做完了这个安全启用动作 debug不好使,用j-link就好使了呢,对吗?

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

好好,

请问你说的调试是指定 i-jet还是 miniprog4还有其它的录制工具?

按理来说j-link可以烧了,其它的录制工具也没问题,除非接口配置不对。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我这可以再烧了,用的是jlink,不过就是臭氧调试不了,用了它直接进去了,如下图

qsj_123_0-1694573112348.png

我这个用了 jlink,不调试,直接进去去,出现程序可以正常运行,应该就是安全启用成功了,我怀疑就是我已经配置过了 C2,导致调试没了,我现在想禁用这种安全模式,让他能重新启动调试,你那边要是知道的话了,可以我一配置下那块,

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

好好,

这个问题有点奇怪,按理来说录制和调试的都是同一个端口,不可能出现只有能录制不能调试的问题。如果你怀疑是 TOC2 的问题,你可以试着把它改为初始状态状态。

如果你还有它调试者的话可以试一试看是不是臭氧的问题。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我和同事讨论,感觉应该是现象,多谢

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

qsj_123_0-1694672144011.png

你好,我再问下面,画红框的位置是DENISTABSHARDASKETSHARDASKETASHARDINGSEADINGEZENBALITOCOMPEADING也就是直接进入 M0+NOCE 吗?如果不是,有什么办法不进行 flash boot's safericalize boot的直接验证启用呢?

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

好好,

可以这样理解,直接走bootloader跳转去ExteEnuploaderApp了。

0 点赞