亲爱的。

以下波形表示 VDDD 和 XRES。 在确定单片机重置原因的过程中,观察到以下波形。 VDDD 的 BOD(掉电检测)阈值设置为 2.7V。

尽管 VDDD 接近低于 2.7V 的值,但它很快就会降至 2.5V,然后恢复到正常电压。 在这种情况下,BOD 重置似乎不会发生。 我们 CAN 将其称为可接受的 VDDD 下降(颤振)规范。 是否有可接受的 VDDD droop 的规范,如果有,你能否提供详细的解释?

WoHa_955446_0-1688361966540.png

 

此外,当 BOD 阈值设置为 2.7V 时,VDDD 电压在不触发 BOD 复位的情况下保持在 2.7V 以下所需的最大脉冲宽度是多少? (表示 触发内部掉电检测信号的最小脉冲宽度

最诚挚的问候,

凯文汉

 

0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @WoHa_955446,你使用

的是定制主板还是英飞凌提供的 CYT2B9 EVK 主板? 如果你使用的是英飞凌为快速测试提供的 EVK 板,你能否测试 SDL 中可用于 BOD 测试的代码? 如果你注意到同样的行为,一定要告诉我们。

SDL 链接:https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.traveoiisampledriverlibrary
代码路径:T2G_Sample_Driver_Library_7.X.X\ tviibe2m\ src\ examples\ syspm 谢谢,Shubham





0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Shubham

感谢您的回复。

是的。这是定制板。 我已经做到了,并且完全理解了BOD的运作方案。

我的意思是我需要英飞凌发布的关于 BOD 的官方电气硬件功能规范。

尽管已经阅读了数据表和技术参考文档,但找不到关于以下两件事的信息。

1.用于触发 内部掉电检测信号的 VDDD 最小 脉冲宽度范围

2.VDDD  最大 脉冲宽度范围,用于 非触发 内部掉电检测信号

 
 
为了更好地理解我的问题,很容易看到以下我的解释。
 
WoHa_955446_0-1688431721238.png

 

 

据我所知,BOD 的认可过程如下。

1.VDDD 降至 VTR_2P7_F(例如 2.7V)2。
内部 BOD Block 可识别 BOD 检测跳变点 (2.7V) 3。
置位内部 HV BOD 信号

 

我的问题是

VDDD 跳闸电压 (VTR_2P7_F) 至少应该持续多长时间才能让 内部 BOD Block 清楚地识别到 BOD 检测跳变点 (2.7V) 的 VDDD 电平?

 
 
我想让你复习一下我的上面的问题,如果可能的话,再给我你的建议。
 
谢谢,问候,
凯文汉
 

 

 

 

 

 

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @WoHa_955446

CAN 请参考器件特定数据表(CYT2G-2M (002-22825 Rev. *I))和相应 SID 中的数字(26-16、26-17、26-20)?

谢谢,
Shubham

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Shubham

我还不清楚你推荐的数字有没有理解。

你能否在技术上简单地解释一下 VDDD 跳闸电压 (VTR_2P7_F) 至少应该持续"多久才能让内部 BOD Block 清楚地识别 VDDD 电平达 到 BOD 检测跳变点 (2.7V)?"根据你的描述,比如数据表中的数字(26-16、26-17、26-20)?

 

谢谢,问候,

凯文汉

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @WoHa_955446

对于延迟回复,我深表歉意。有关您的问题,请参阅数据表中的数字和 SID 参数,正如我在之前的评论中所指出的那样。 问:为了让内部 BOD Block 能清楚地识别到
BOD 检测跳变点 (2.7V) 的 VDDD 电平,VDDD
跳闸电压 (VTR_2P7_F) 至少应该持续多久
 

? >>供你考虑。我在图中使用 SID 参数进行解释。 有关说明,请参阅下图, CAN 看到图中指示的参数tDLY_ACT_LVD和tDLY_DS_LVD 过渡时间 .

SDESA_0-1691991720936.png

 

 

 

SDESA_1-1691991720950.png

 

  

另请参阅其他数字,如果您还有其他疑问,请联系我们。


谢谢,
Shubham

0 点赞