Attachments are accessible only for community members.
十月 31, 2022
11:55 PM
你好,我使用SDL的example中的CANFD代码测试CYT2B75芯片CANFD模块,对部分代码进行了硬件适配修改,详见附件,配置为每秒发送一次CAN报文。
问题:消息发送失败,且电脑上位机无法接收到报文,Debug模式下,Tx buffer 一直不为空,返回CY_CANFD_BAD_PARAM,发送失败。
可以帮忙测试下吗,是代码的问题还是其他问题?可能出现这种问题有可能是什么原因呢?
已解决! 转到解答。
1 解答
十一月 01, 2022
02:20 AM
你好,
我用SDL的sample code测试了一下,发现没有问题,buffer中数据也是对的
看了一下您的代码,应该也是参考sample code,只是CAN的配置不同。您可以先检查一下您的硬件接口和软件有没有对应上。
2 回复数
十一月 02, 2022
11:12 PM
谢谢,已测试成功,是硬件上存在问题