Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

みなさん。

SCB Uartのボーレートを2Mに設定して使用したいです。

そして、私はこのような質問があります。

1. CTX/RTXポートを使用する場合、 設定時以外で制御が必要な場合はありますか?

2. この場合、OVS 値を 20 に、Divider 値を 2 に設定する必要がありますか?(ペリフェラル・クロックは80MHz)

3.この場合、エラー率はどのように計算しますか?

Fractional Dividerを使う場合、目標ボーレートと実際のボーレートに差が出るので、以下のように計算しました。

(ターゲット ボーレート - 実数ボーレート)/ターゲット ボーレート * 100

ただし、2Mの場合、ターゲットのボーレートとリアルボーレートが一致するため、エラー率はゼロになります。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Cyt3BB-Set-SCB-Uart-s-baudrate-to-2M/td-p/679762

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@gihong

質問1.CTX/RTXポートを使用する場合、設定時以外で制御が必要な場合はありますか?
>> もう少し明確にしていただけますか?



Q2.In この場合、OVS 値を 20 に、Divider 値を 2 に設定する必要がありますか?(ペリフェラル・クロックは80MHz)

この場合、エラー率 Q3.In どのように計算すればよいですか?

Fractional Dividerを使う場合、目標ボーレートと実際のボーレートに差が出るので、以下のように計算しました。 (ターゲット ボーレート - 実数ボーレート)/ターゲット ボーレート * 100
ただし、2Mの場合、ターゲットのボーレートとリアルボーレートが一致するため、エラー率はゼロになります。

>>(Q2およびQ3)の場合
ボーレートの計算については、アプリケーションノート の「 4.1 UARTモード 6EDL_SPI_LINK」のセクションを参照してください。

また、SDL(サンプル EVAL_BDPS_DRIVER ライブラリ) TLE9243QK_BASE_BOARD コード例(パス:\T2G_Sample_Driver_Library_8.0.0\tviibe1m\src\examples\scb\uart)も参照できます。

ご不明な点がございましたら、お知らせください。


感謝


smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Cyt3BB-Set-SCB-Uart-s-baudrate-to-2M/m-p/680153

0 件の賞賛