Hi,
在测试write的命令的时候,我发现有时候会没有GATT event过来。
1. 根据文档说不需要重送,那么这个event最终会过来吗?有没有timeout的时间?
2. 在多链接的情况下,如果第一个connection的write的event没有过来,第二个connection的write不能发送?
已解决! 转到解答。
Hi,
写在开始前:
log如果可以配上注释,方便我这边阅读的话,我会非常感谢。
log能提供原文档和抓取环境的话,我也会非常感谢。
您遇到的真实情况应该是,对端设备在您发送Write之前它已经主动发起了disconnect操作,只是到达时存在延迟,然后您log的打印存在先后失序而导致的。亦即,您的write请求其实完全没有效果,对应于write的log只是应用层方面对发起意愿的粗略记录而已,实际上它没能被真实执行并被对端设备接受。您会看到这样的log,是因为您的log并非完全是协议栈的trace,它不严谨地部分混合了应用层的console记录,故给您造成了“发起write后却直接遇到了disconnect”的假象。而这样的日志并不能真实反映协议栈实际执行时序。您应该优先只分析蓝牙协议栈的完整trace,并且己方设备和对端设备的trace一起对比分析最好。
具体分析起来,站在对端设备的立场来看,它早在您发起write请求之前就已经主动发起了disconnect,所以它并不会响应您的write请求,即使该请求有传递过来也会被丢弃。并且对端设备因为根本上没有响应您的write请求,所以也就不会向您发送write response。
其实问题处理也没有那么复杂,摆在己方设备面前的无非就两条路:第一,如果自己认为自己发送并执行了write,那它就只能在忍耐限度内无条件等待下去,然后在超出忍耐限度后当异常处理,而这一般而言就是强制终止连接。第二,收到disconnect请求的event后,根据disconnect的处理流程,它也只能无条件地立即抛弃所有任务,进入disconnect的流程并终止连接。所以无论是选项一还是选项二,如无意外您最后都需要强制终止连接,故问题实际上还是很好处理的。
不管怎样,这种情况的确属于异常情况。而异常情况都需要您这边自行调查并解决,论坛这边很难对此提供支持。或者,您可以联系销售代表或FAE,来更好帮您解决问题。
<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>
Sincere regards from C. L.
<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>