五月 10, 2020
08:49 PM
Hi,
我们现在有好几个tag(900ms advertise),然后蓝牙应用是想要能够搜索到这些tag(我现在测试是外面放了4个tag)。然后我测试下下来一个scan轮询不能全部都搜到他们(有时候搜到3个有时候4个)。
如下是我对scan的配置
wiced_bt_ble_scan( BTM_BLE_SCAN_TYPE_HIGH_DUTY, 1, hci_control_le_scan_result_cback );
1. 如何能够有效的设置这些参数值,使得能够都搜到这些设备?
2. 如何只BTM_BLE_SCAN_TYPE_HIGH_DUTY(除了把duaration设置成0的方法)有什么方法吗?
3. 截图里的参数high和low的区别就只是时间上的区别吗?会影响频段吗?我的意思是high是在36,37,38三个频段上搜索的?low也是?
已解决! 转到解答。
1 解答
五月 12, 2020
06:46 AM
1.可以尝试增加scan duration和scan window。
2. high duty scan结束之后,会产生一个event,可以在这个event中再次开启high duty scan。或者如你设置的一样,将low duty scan的scan参数也设置为high duty的值。
3. 只是时间上的区别,频段都一样的。
3 回复数