Hi,
我们在测试scan多个tag的时候(每个tag的mac地址都是唯一的),发现同一个tag会出现不同的mac地址,uuid major minor都是正确的,就是mac地址不对。
用的是hci_audio_gateway_btu的demo测试的。对应的code如下
测试结果如下
请问tag用的也是343026吗?UUID一致就可以确定是同一个tag?
这个问题好复现吗?感觉像是tag端的问题。
我用343026模拟一下,再测测看。谢谢您的回复
我刚刚用343026-01模拟了一下,也是有同样的显现,mac地址会改变。请确认一下这个问题,或者我们这边可以抓log给你们分析?
请问你是如何测试的?我这边用两个20706的kit,一个做scanner,一个advertising可以复现问题吗?
scanner端使用hci_audio_gateway,advertising端用的什么代码?是否可以发个工程我这边测试下看看。
有进展吗
你这个hex文件我没有办法加trace log啊,如果用hello_sensor广播,用audio gateway扫描,是否也可以复现问题?
那您都用audio getway测试吧,我是以这个为基础的,然后通过发送hci命令来adv和scan
这个问题您测到了吗?有进展吗
btspy2的log里出现的地址是我们实验室其他的设备,从广播数据里可以看到,和我测试的两个设备的数据不同。
我在你的截图里看到已经有stack的log上来了,你在clientcontrol上点一下BT的scan,开始scan之后应该可以看到扫描数据上来。
点击这个地方可以开启BT扫描
我这边使用你发给我的代码测试都是可以的,第一次连接失败不用管,你可以点一下start然后点stop试试看。
还是不行。有没有什么地方是值得怀疑的(什么操作没做对才会出现我现在的这个现象)
我这边的测试工程已经邮件发给你了,电脑配置没问题的。