- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Everyone
消費電流についてDeepSleepModeを推薦頂きました。
https://community.cypress.com/message/219472?et=watches.email.thread#219472
>以上より、確実な方法としてはデバイスのリセット解除後、
>使用しないピンをHi-Zに設定しDeep Sleep modeに入れるのが消費電流的にも良いと考えます
このmodeへの遷移方法と復帰方法を教えて頂けますでしょうか?
本moduleの全体像がわかる資料はありませんでしょうか?
moduleとしてどのような状態があり、どのように遷移するかがわかる全体資料が欲しいです。
以上、宜しくお願い致します。
姜洋
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
姜さん
CYBT-343026-01 の省電力モードについては,以下の資料が分かりやすいと思います。
https://www.cypress.com/file/415986/download
Deep Sleep Mode ですと,HID OFF が一番深い sleep になります。 (Page 7参照)
このmodeへの遷移方法は, 3.1 CYW20706 (page 😎 に
wiced_power_save_start(): Use this function to put the device into HID-OFF or Timed-Wake.
とあります。この関数で移行できると思います。
復帰方法ですが,
The wakeup source should be passed as an argument. The wakeup source can be an LHL GPIO interrupt (WICED_WAKE_SOURCE_GPIO), timer interrupt (WICED_WAKE_SOURCE_TIMEOUT), or both.
とあります。GPIO 割込みか,タイマー割込みで復帰可能で,両面待ちも可能なようです。どの方法で復帰させるかは,wiced_power_save_start() の引数で指定できるようです。
-----
Mizuno
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
姜さん
CYBT-343026-01 の省電力モードについては,以下の資料が分かりやすいと思います。
https://www.cypress.com/file/415986/download
Deep Sleep Mode ですと,HID OFF が一番深い sleep になります。 (Page 7参照)
このmodeへの遷移方法は, 3.1 CYW20706 (page 😎 に
wiced_power_save_start(): Use this function to put the device into HID-OFF or Timed-Wake.
とあります。この関数で移行できると思います。
復帰方法ですが,
The wakeup source should be passed as an argument. The wakeup source can be an LHL GPIO interrupt (WICED_WAKE_SOURCE_GPIO), timer interrupt (WICED_WAKE_SOURCE_TIMEOUT), or both.
とあります。GPIO 割込みか,タイマー割込みで復帰可能で,両面待ちも可能なようです。どの方法で復帰させるかは,wiced_power_save_start() の引数で指定できるようです。
-----
Mizuno